大家好。
我的一位客户正在评估他们自己电路板上的 TPS560430X、以了解他们的新产品。
在评估中、他们发现 PFM 模式运行时的输出电压较小
PWM 运行中的电压。 他们知道 PFM 中输出电压更高的机制。
但他们想知道当 TPS560430在 PFM 模式下运行时如何计算输出电压。
请给我回复。
此致、
Kazuya。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
很难准确地计算 PFM 模式下的输出电压,因为它与输出电容器、电感器和环路响应有关。 以下是我的想法:
您可以有电感器电流上升时间和下降时间(ton、toff)、twake = Ton+toff。 在导通时间内、电感器电流达到 Iminpeak、并在 Toff 中下降至0
2.电感器电流变为0后、您还可以享受睡眠时间休眠。
在内部、1.01%的 Vref 将使器件进入睡眠 模式、Vo 开始下降 Tsleep 时间。
4. VO~=1.01*Voset-0.5*IO*Tleep/Cout
谢谢