This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:当 TPS560430在 PFM 模式下运行时、如何计算输出电压。

Guru**** 2510995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003525/tps560430-how-to-calculate-the-output-voltage-when-tps560430-operates-in-pfm-operation

器件型号:TPS560430

 大家好。

 我的一位客户正在评估他们自己电路板上的 TPS560430X、以了解他们的新产品。

 在评估中、他们发现 PFM 模式运行时的输出电压较小

 PWM 运行中的电压。 他们知道 PFM 中输出电压更高的机制。

 但他们想知道当 TPS560430在 PFM 模式下运行时如何计算输出电压。

 请给我回复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很难准确地计算 PFM 模式下的输出电压,因为它与输出电容器、电感器和环路响应有关。 以下是我的想法:

    您可以有电感器电流上升时间和下降时间(ton、toff)、twake = Ton+toff。 在导通时间内、电感器电流达到 Iminpeak、并在 Toff 中下降至0

    2.电感器电流变为0后、您还可以享受睡眠时间休眠。

    在内部、1.01%的 Vref 将使器件进入睡眠 模式、Vo 开始下降 Tsleep 时间。  

    4. VO~=1.01*Voset-0.5*IO*Tleep/Cout

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

     非常感谢您的回复。

     客户了解到在 PFM 模式下很难准确计算出输出电压。

     我也告诉了他们你的想法。

     之后、他们要求我获取 PFM 模式下 TPS560430的负载调节数据。

     你有数据吗?

     可以给我答复吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面是2.1Mhz 12Vin 和24Vin 负载调节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

     感谢您提供负载调节数据。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

     下面我可以再问几个问题吗?

     问题1.  在 PFM 模式下无负载时、输出电压是否变为最高?

     问题2. 是否有任何方法仅在无负载的情况下计算最高输出电压

        当 TPS560430X (1.1MHz 版本)在 PFM 模式下运行时。

        在这种情况下也很难计算它吗?

     谢谢、此致、

     Kazuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Q1是的、在 PFM 模式下、它将达到最高输出。

    Q2、最大电压为(1.01-1.02)*Vo_set、如果您设置 Vo=3.33V、则在无负载条件下、最高电压为3.363V-3.3966V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

     非常感谢您的回复。

     下面我有一个问题。 请给我回复。

     问:如果您向我展示了 PFM 负载调节图、VO_SET 是什么?

       是3.33V 吗?  

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是3.33V。  原因电阻器和基准有一些变化、从图中可以看出、它介于3.335-3.34之间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好。

     非常感谢您的回复。

     我会将您的回复告诉客户。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。