This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:在17°C (极低温度)下、充电电流降低了 Ibulk/2 当我们调节 NTC 电路以在50°C 时停止充电时

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000493/bq51050b-charge-current-reduces-ibulk-2-at-17-c-very-low-temp-when-we-adjust-ntc-circuit-to-stop-charging-at-50-c

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ51013B

尊敬的支持团队;

我们使用"BQ51050BYFPR"和以下参考电路来控制具有以下值的 NTC 电路;

NTC: NTCLE305E4502SB (R_NTC:5K @ 25°C、B:3984)

R1:2.37K

R3:10K

电池:4.2V、250mAh、502030锂聚合物电池

线圈:Wurth 760308101303

I_BULK:170mA

根据 JEITA 标准、45°C 是充电电流限值的一半、60°C 是停止充电限值、如果我们希望根据其数据表中的电池最大充电温度在50°C 时停止充电。

这就是为什么选择  R1:2.37K 和 R3:10K、ve 可以使用这些值(根据需要)在46.7°C 停止充电、但如果温度高于17°C、充电电流会降低(I_BULK / 2)。 17°C 的温度非常低、可降低充电电流、在这种情况下、当电池电压达到4V 时、充电电流会降低极低的值。 然后它再次开始充电,然后突然停止,这种情况会一直持续下去。 但在低于17°C 时、充电会继续进行、直到电池电压为4.19V、当电流降低17mA (I_BULK 的10%)时、充电会很好地停止充电。

我们如何在 JEITA 标准中增加 T3限制。  

NTC 计算器工具无法正常工作、当我们点击"求解"按钮时、会显示折页错误;

因此、我们按如下方式计算阈值参数、无需计算器;

关闭限值:REQ = 3K 欧姆

I_BULK / 2限制:请求>= 5K

当我们查看下表时、我们的系统在46.7 °C (正常)时停止充电、但在17°C 时、它会降至5K 以下并降低充电电流 I_BULK / 2

第二个关键问题是,我们无法将充电电流增加到340mA 以上,在340mA 后,系统发出嘈杂的声音并关闭,在短暂的系统重试后,但它停止了340mA 的充电,就像以前一样。 遗憾的是、由于 这个问题、我们将限制低电流的电流。  我们正在等待您的解决方案建议。

此致

胡西印欧兹迪尔

Litum Technologies  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Huseyin、

    您能描述噪声吗? 芯片是否发出滴答噪声? 这可能是通信数据包以及压电效应对 RECT 电容器的影响。 如果您可以描述是否涉及频率或是否是周期性的、那将会很棒。  

    我将研究有关 NTC 计算器的错误原因。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony;

    我们可以在器 件传输功率时听到周期性声音、正常情况下、但当我们将电流调节到大约350mA 以上时、器件连续1 - 2秒发出滴答噪声(如变压器谐振声音)、然后它停止充电并重试。 超过350mA 后、充电电流会缓慢增加至350mA、 同样的行为会重复

    即使我们通过限制电流来节省这种情况、温度限制也是更严重的问题。 我们可以将 T4调整为50°C (以比例为46.7°C),但 T3降低了17°C,当 T4调整为50°C 时,如何将 T3提高到大约40°C - 45°C 以上? 我们有2个 NTC 选项;  

    • R_NTC:5K  @ 25°C、B:3984
    • R_NTC:10K @ 25°C、B:3435

    您能否 为上述 NTC 型号之一建议 R1和 R3的值? 5K 是 我们的主要选择、因为它 在我们的库存中。

    除了本主题之外、您是否有机会 查看 NTC 计算器中的误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件停止充电并尝试再次充电、则可能是 RX 未接收到足够的功率。 您是否能够共享 VRECT 和 VBAT 的波形?

    通过数据表中所示的计算、在不更改其他阈值的情况下无法更改 T3阈值。  

    我正在与团队合作处理此问题

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony;

    我们现在正在度假、我可以在周一的17.05分享波形。  

    对于 我们的案例、您的团队是否有关于 NTC 和电阻器值的新闻?

    此致

    胡西印欧兹迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony;

    您可以在下面找到 VRECT (黄色)和 VBAT (绿色)波形

    此致

    胡西印欧兹迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony;

    如果我们将 NTC 电路调整为停止充电 46.8°C、则根据 JEITA TS 曲线、我们始终介于 T3和 T4之间

    系统传感器 T4 = 48.8°C 且 T3 = 15°C 。

    我们的电池在充电时最高可支持50°C、我们必须在50°C 以下停止充电(我们将其设置为46.8°C)、但为什么 T3降低了15°C  

    这种情况对我们来说至关重要 、因为 T3和 T4之间的充电电流会减半、不允许超过4V 的充电。  在4V 电平下、我们的电池寿命低于1年的目标。

    据说、对于 CE 认证、我们必须在电池的最高充电温度下完全停止充电。  但是、当我们查看 JEITA 标准时、我们无法找到允许以60度充电的锂聚合物电池

    由于这种情况、我们保留了大量订单。 我们正在等待您的帮助

    此致

    胡西印欧兹迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Huseyin、

    这是 BQ51050B 的 JEITA 曲线的一部分。 在 T3和 T4之间、充电电流降低至一半、充电电压降低。 这是为了在充电时保持电池的健康状态。 您无法更改 BQ51050B 上的 T3温度。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony;

    BQ51050B 是锂聚合物/锂离子充电器、但 我们找不到最高充电温度为60C 的锂聚合物(502030)电池。

    遗憾的是、我们无法以这种方式在产品上获得 CE 标志。

    您对如何解决问题有什么建议吗?

    您能否推荐高温锂聚合物电池型号?  (许多锂聚合物电池的最大充电温度为45°C。 我们还发现50C)

    此致

    胡西印欧兹迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、抱歉、我的 T 号错了。

    如果您像以前一样将充电的最高温度(T4)配置为45、则这是可以的。 任何其他变化都无法调整、因为计算取决于 RHOT 和 RCOLD 值。 使用此器件无法引入更多的 RWARM 和 RCOLD 来修改 T3和 T2阈值。  

    如果可能、您可以转到 BQ51013B 器件并使用可配置为0°C 至45°C 充电的充电器、例如独立的 BQ2407xT 器件或可配置 I2C 的 BQ2515x 系列。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony;

    感谢您提供的信息。

    是否 有任何包括无线电源接收器和锂聚合物充电器的引脚对引脚等效组件允许 我们在没有 JEITA 和 Ibulk/2保护的情况下自由设置温度限制?

    此致

    胡西印欧兹迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、JEITA 温度曲线并不是为了帮助降低充电时温度对电池的影响。  

    在 BQ5105xB 系列器件之外、没有其他无线电源器件同时用作接收器和充电器。

    此致、

    Anthony Pham