Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ51013B
尊敬的支持团队;
我们使用"BQ51050BYFPR"和以下参考电路来控制具有以下值的 NTC 电路;
NTC: NTCLE305E4502SB (R_NTC:5K @ 25°C、B:3984)
R1:2.37K
R3:10K
电池:4.2V、250mAh、502030锂聚合物电池
线圈:Wurth 760308101303
I_BULK:170mA

根据 JEITA 标准、45°C 是充电电流限值的一半、60°C 是停止充电限值、如果我们希望根据其数据表中的电池最大充电温度在50°C 时停止充电。
这就是为什么选择 R1:2.37K 和 R3:10K、ve 可以使用这些值(根据需要)在46.7°C 停止充电、但如果温度高于17°C、充电电流会降低(I_BULK / 2)。 17°C 的温度非常低、可降低充电电流、在这种情况下、当电池电压达到4V 时、充电电流会降低极低的值。 然后它再次开始充电,然后突然停止,这种情况会一直持续下去。 但在低于17°C 时、充电会继续进行、直到电池电压为4.19V、当电流降低17mA (I_BULK 的10%)时、充电会很好地停止充电。
我们如何在 JEITA 标准中增加 T3限制。

NTC 计算器工具无法正常工作、当我们点击"求解"按钮时、会显示折页错误;

因此、我们按如下方式计算阈值参数、无需计算器;
关闭限值:REQ = 3K 欧姆
I_BULK / 2限制:请求>= 5K
当我们查看下表时、我们的系统在46.7 °C (正常)时停止充电、但在17°C 时、它会降至5K 以下并降低充电电流 I_BULK / 2

第二个关键问题是,我们无法将充电电流增加到340mA 以上,在340mA 后,系统发出嘈杂的声音并关闭,在短暂的系统重试后,但它停止了340mA 的充电,就像以前一样。 遗憾的是、由于 这个问题、我们将限制低电流的电流。 我们正在等待您的解决方案建议。
此致
胡西印欧兹迪尔
Litum Technologies