This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:VIADJ 失调电压

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92515AHV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002813/tps92515-viadj-offset-voltage

器件型号:TPS92515

大家好、

我对 TPS92515模拟调光有疑问。

我的理解是、TPS92515 VIADJ 具有一些失调电压并支持导通校准、因此即使我们为 VIADJ 提供0V 电压、也有一些基于以下链接的 LED 电流 THR LED。
e2e.ti.com/.../3673435


为了通过0VIADJ 减小 LED 电流、我想有三种方法、但您知道其他任何方法来减小 LED 电流吗?
我列出了每一个优缺点、但如果还有其他的优缺点、您能告诉我吗?
1:使用较小的电感器
>优点:tr / tf 越高、RMS 电流就越低。
>缺点:很容易达到最短导通时间
2:更长的 TOFF
>优点:在 DCM 下、较长的关断时间意味着较长的关断时间、因此 RMS 电流变得更低。
>缺点:开关频率更长。
3:PWM 引脚在0VADJ 期间变为低电平
>优点:无切换、因此为真正的0A
>缺点:从无切换模式到切换模式需要瞬态时间。

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    1) 1) 这在某些情况下是正确的。  如果达到最短导通时间、电感器中的能量为1/2*L*I^2。  如果"L"下降、"i"上升、因为最小导通时间是一个固定值。 由于"I"项是平方、"L"项不是能量与"I"成比例上升。  因为您调节峰值电流、所以您的陈述以外的陈述是正确的。  "I^2"保持恒定、"L"下降、因此能量将更低。

    2) 2)但 如果以较低的频率进行开关并尝试保持纹波恒定、则情况也是如此、必须增大以击败平均电流的减小。  这可以通过使用更多的输出电容来进行偏移。

    3) 3) 这是部分事实。  从不切换到切换实际上没有瞬态时间、如果 PWM 变为高电平、TPS92515将导通 MOSFET、直到达到峰值电流并在首次导通后处于稳压状态。  如果存在输出电容、则可能会有延迟、但是如果您在合理的 PWM 频率下应用 PWM 占空比、则会降低电流。

    请注意、我说的是平均电流、而不是 RMS 电流。  驱动 LED 时计算电流使用平均电流而非 RMS 电流。  这是因为负载是固定电压而不是电阻负载。

    由于加电校准电路、您可能需要考虑使用 TPS92515A 而不是 TPS92515。  TPS92515的优势是可实现更精确的稳压设定点。  Con 是、如果接近一个位转换、某些部件可以在一个不同的校准状态下加电。  这可能导致失调电压变化5mV。  在全亮度下、它具有更精确的设定点、在较低的调光水平下、即使它是一个更精确的设定点、它也可能是功率循环期间的明显光变化。  TPS92515A 没有使偏移误差更高的校准电路、但在下电上电期间、您不会看到一些 TPS92515A 更改调节设定点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Irwin、

    关于某个版本、它是 TPS92515AHV-Q1吗?

    此外、非 A 版本和 A 版本校准功能之间的差异是否也存在?

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    是的、这是唯一的区别。  如果您比较数据表、您将看到误差放大器失调电压与电气特性表中的 Vcst 有所不同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    谢谢。 我将讨论什么最适合客户系统。

    此致、

    Kai