This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:TPS552882-Q1

Guru**** 2556900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001904/tps552882-q1-tps552882-q1

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552882

您好!

我将此器件用作降压升压器件、其中输入电压为10V 至30V、输出为18V、6A。  我的原理图如下:

我的输入是台式电源的12V 电压、非常干净。  这最终将驱动额外的电源、并最终驱动 COMExpress 模块。  当我使用 COMExpress 模块时、当 COMExpress 开始启动并消耗电流时、18V 电压降至6.2V、然后我的系统复位并进入此持续断续模式。  

为了简化调试、我取下了 COMExpress 模块、只需在电源上放置一个恒定电流电子负载。  在电源上的负载非常小的情况下、我对升压 SW2信号进行示波、并以适当的频率进行开关。  SW1、降压侧未切换。  一切看起来都正常。

当我开始将负载电流增加到大约1.6A 时、 器件开始从稳压状态中下降、如图所示:

黄色迹线是18V 输出、它将被骤降、白色迹线是输入电流、并接近18A!

下面是升压 SW2节点。

下面是 SW1、它是降压节点。

如果我缓慢减小电子负载、一切都将再次正常运行。  考虑到 ILIM 电阻器可能装配了错误的值、我将其从电路板上移除并测量了它。 当时是20K。  我尝试了10K、但行为是相同的。   

我还尝试了以下操作:

*删除了 R9、它基本上将 UVLO 上拉至12V 输入。  

*我成功地从 MODE 引脚到接地的24.9K 数据、但这一数据没有任何作用。

所有值均来自 Power Designed。  电感器的额定电流为25A、DCR 为5.11m Ω、因此对于该系统而言、这应该足够了。

布局遵循数据表建议、因此我非常确信它是好的。

为什么该器件的运行状况如此糟糕?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的参与。

    根据您的描述、该器件在轻负载条件下正常工作、但在重负载条件下异常、如果您能与我们分享您的布局以进行仔细检查、那将是非常好的选择。

    此外、我想提醒您、TPS552882在输入电压为10V、输出电压为18V/6A 的条件下的热升幅会非常高、因为该 IC 集成了两个升压侧 MOSFET。 在最小输入电压情况下、器件在升压模式下工作、因此主开关损耗和导通损耗位于 IC 内部。 您是否希望从10V 输入电压输出18V/6A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    下面是布局的一个片段。  它非常接近数据表中的示例。

    该系统由3芯锂电池背面或汽车电池供电。 电池电压为10V 至30V、电池组电压为10.5V 至12.6V。  电池组的标称电压为11.1V、汽车电池的标称电压为12V。  尽管我们可以在10.5V 的低电池电压下运行、但最坏的情况通常约为11V。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    布局看起来不错。 只需改进极少:

    在靠近 VCC 电容 GND 焊盘的位置添加3~4 Ω GND 导孔。

    2.为了最大限度地减小栅极环路面积,高侧 FET 栅极和源极走线作为差分对并排布。  

    最好在 IC Vout 引脚和 GND 引脚附近添加一个1uF 或0.1uF 低 ESR 0603/0402封装陶瓷电容器。

    4.在 VIN 引脚附近添加一个1uF 或0.1uF 去耦电容器。

    以上布局评论只是建议、但我不相信会导致此问题。

    要调试该问题、请帮助提供:

    1.您是否已将台式电源电流限制设置得足够高? 您现在设置的电流限制值是多少?

    2.您是否还可以探测 Vin 波形? 还要检查 VCC 引脚波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    感谢您的帮助、但我们将不再使用该部分。