This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将此器件用作降压升压器件、其中输入电压为10V 至30V、输出为18V、6A。 我的原理图如下:
我的输入是台式电源的12V 电压、非常干净。 这最终将驱动额外的电源、并最终驱动 COMExpress 模块。 当我使用 COMExpress 模块时、当 COMExpress 开始启动并消耗电流时、18V 电压降至6.2V、然后我的系统复位并进入此持续断续模式。
为了简化调试、我取下了 COMExpress 模块、只需在电源上放置一个恒定电流电子负载。 在电源上的负载非常小的情况下、我对升压 SW2信号进行示波、并以适当的频率进行开关。 SW1、降压侧未切换。 一切看起来都正常。
当我开始将负载电流增加到大约1.6A 时、 器件开始从稳压状态中下降、如图所示:
黄色迹线是18V 输出、它将被骤降、白色迹线是输入电流、并接近18A!
下面是升压 SW2节点。
下面是 SW1、它是降压节点。
如果我缓慢减小电子负载、一切都将再次正常运行。 考虑到 ILIM 电阻器可能装配了错误的值、我将其从电路板上移除并测量了它。 当时是20K。 我尝试了10K、但行为是相同的。
我还尝试了以下操作:
*删除了 R9、它基本上将 UVLO 上拉至12V 输入。
*我成功地从 MODE 引脚到接地的24.9K 数据、但这一数据没有任何作用。
所有值均来自 Power Designed。 电感器的额定电流为25A、DCR 为5.11m Ω、因此对于该系统而言、这应该足够了。
布局遵循数据表建议、因此我非常确信它是好的。
为什么该器件的运行状况如此糟糕?
谢谢!
John
尊敬的 John:
感谢您的参与。
根据您的描述、该器件在轻负载条件下正常工作、但在重负载条件下异常、如果您能与我们分享您的布局以进行仔细检查、那将是非常好的选择。
此外、我想提醒您、TPS552882在输入电压为10V、输出电压为18V/6A 的条件下的热升幅会非常高、因为该 IC 集成了两个升压侧 MOSFET。 在最小输入电压情况下、器件在升压模式下工作、因此主开关损耗和导通损耗位于 IC 内部。 您是否希望从10V 输入电压输出18V/6A?
尊敬的 John:
布局看起来不错。 只需改进极少:
在靠近 VCC 电容 GND 焊盘的位置添加3~4 Ω GND 导孔。
2.为了最大限度地减小栅极环路面积,高侧 FET 栅极和源极走线作为差分对并排布。
最好在 IC Vout 引脚和 GND 引脚附近添加一个1uF 或0.1uF 低 ESR 0603/0402封装陶瓷电容器。
4.在 VIN 引脚附近添加一个1uF 或0.1uF 去耦电容器。
以上布局评论只是建议、但我不相信会导致此问题。
要调试该问题、请帮助提供:
1.您是否已将台式电源电流限制设置得足够高? 您现在设置的电流限制值是多少?
2.您是否还可以探测 Vin 波形? 还要检查 VCC 引脚波形。