This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:升压器电路的输出噪声

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999332/lm3478-output-noise-of-booster-circuit

器件型号:LM3478

感谢你的帮助。
我将使用所附电路图等电路生成24V 至35V 的电压。
此电路是2017年通过 WEBENCH 生成的电路。
(VinMin = 20.0V、VinMax = 28.0V、Vout = 35.0V、Iout = 4.0A)
在轻负载和无负载的情况下、35V 输出看起来像附加的波形。

问题1. 请告诉我35V 输出不恒定的原因、它看起来像所附的波形。

最近、当我再次使用 WEBENCH 进行仿真时、我注意到所附电路图中的 C108从10nF 更改为10pF。
当常数更改为10pF 时、所连接波形的压降频率趋于降低。

问题2. 当 C108设置为10pF 时、35V 输出压降频率为何会降低?

问题3. 消除所连接波形中的压降的一些方法是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoshi、

    感谢您使用 LM3478。 对于轻负载和空载运行、输出波形是正常的。 这是由于控制器由于最短导通时间限制而跳过脉冲造成的。 10nF 滤波器电容对于本例中的~600kHz 开关频率来说太大。 在该电容减小后、可以更轻松地打开开关、这说明了脉冲跳跃发生较少的原因。 为了消除这种情况、除了外部负载之外、您还可以添加虚拟负载。 您还可以增大电感值、以使脉冲跳跃在较轻负载条件下发生。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您的支持。

    我想添加一个虚拟负载、
    我需要多少虚拟负载?
    建议的电阻或电流值是多少?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoshi、

    请使用下面的公式作为起点。 您仍需要进行基准测试以进行确认、同时请记住要考虑所有容差。

    Io=((TonVin)^2 * FS)/(2*L*(Vo−Vin))

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您的支持。

    如果我使用您联系的方程式、
    我了解可以估算所需的额外负载电流。

    我不理解该公式的含义、
    请简要说明一下。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoshi、

    背后的想法是、随着负载的降低、升压转换器开始在 DCM 下运行。 在 DCM 下、占空比随着负载持续降低而降低。 最终、占空比会降至达到最短导通时间的点。 然后脉冲跳跃会接管。 因此、虚拟负载必须确保其高于该临界点。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您的支持。

    之后、使用实际机器和进行测试
    我将决定额外的负载电流。

    非常感谢。