Other Parts Discussed in Thread: LM3478


感谢你的帮助。
我将使用所附电路图等电路生成24V 至35V 的电压。
此电路是2017年通过 WEBENCH 生成的电路。
(VinMin = 20.0V、VinMax = 28.0V、Vout = 35.0V、Iout = 4.0A)
在轻负载和无负载的情况下、35V 输出看起来像附加的波形。
问题1. 请告诉我35V 输出不恒定的原因、它看起来像所附的波形。
最近、当我再次使用 WEBENCH 进行仿真时、我注意到所附电路图中的 C108从10nF 更改为10pF。
当常数更改为10pF 时、所连接波形的压降频率趋于降低。
问题2. 当 C108设置为10pF 时、35V 输出压降频率为何会降低?
问题3. 消除所连接波形中的压降的一些方法是什么?
谢谢你。