This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5107:LO 锁存高电平

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999312/lm5107-lo-latched-high

器件型号:LM5107

大家好、

我有一位客户在评估 LM5107SD 并发现一个问题、即无论 LI 引脚是否发生更改、只要向电路板提供 VCC、LO 引脚就会锁存在高电平。 是否有任何已知的输出将保持锁存高电平的情况?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我不知道在 LI 切换时 LO 应处于导通状态的任何具体情况。  

    一般情况下、可以查看半桥驱动器。  

    首先确认 LI 正在切换到可保证高电平和低电平状态的电平。 确保低电平小于0.8V、高电平大于2.2V。

    如果驱动器输出过冲或下冲过大、这可能会影响驱动器的正确状态。 在切换时、确认 LO < VDD+0.3V 且> VSS-0.3V。  

    此外、如果 VDD 上升速度非常快、这可能会影响启动时的驱动器输出状态。 客户能否确认 VDD 上升时间?

    同时确认驱动器 IC VSS 已正确接地。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 使用台式电源、测量 VCC 12V 信号的斜升时间约为35us。 请告诉我您对此价值的看法。

    在某些背景下、以前曾有 过此 IC 正常工作的情况、并且他们在许多电路板上看到了这种行为。 但有时、HO 引脚会锁存到 VCC、而不是 LO 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    您能否提供应用原理图以及 LM5107支持组件的组件值? 此外、如果您可以捕获您提到的 VDD、 HI、LI 和 LO 行为波形、 如果 您在 VDD 的初始应用中看到此 LO 不正确状态、则会在 VDD 斜升时显示波形。 此外 、如果您遇到 HO 处于错误状态的情况、请记录 VDD、HI、LI 和 HO 的图。

    此致、