大家好、
我有一位客户在评估 LM5107SD 并发现一个问题、即无论 LI 引脚是否发生更改、只要向电路板提供 VCC、LO 引脚就会锁存在高电平。 是否有任何已知的输出将保持锁存高电平的情况?
谢谢、
Matt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Matt、您好!
我不知道在 LI 切换时 LO 应处于导通状态的任何具体情况。
一般情况下、可以查看半桥驱动器。
首先确认 LI 正在切换到可保证高电平和低电平状态的电平。 确保低电平小于0.8V、高电平大于2.2V。
如果驱动器输出过冲或下冲过大、这可能会影响驱动器的正确状态。 在切换时、确认 LO < VDD+0.3V 且> VSS-0.3V。
此外、如果 VDD 上升速度非常快、这可能会影响启动时的驱动器输出状态。 客户能否确认 VDD 上升时间?
同时确认驱动器 IC VSS 已正确接地。
确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。