This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:自举电容器- HO 输出衰减

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999058/lmg1210-bootstrap-capacitor---ho-output-decay

器件型号:LMG1210

您好!

我使用 LMG1210来驱动一对 FDMS86200 MOSFET。

我在电机驱动应用中使用这些器件、我注意到、在我的电机运行时、HO 栅极驱动输出正在衰减。 我拥有的特定电机的上部 MOSFET 的平均导通时间高达10uS。

在下图中、顶部迹线 D0是高侧输入的上升沿、而蓝色迹线(CH3)是直接位于 FET 栅极的信号(即 HO 输出)

我按照数据表第17页的计算结果得出了以下值

QRR = 300nc

QgH = 42nc

IHB = 850uA

Ton = 10us

DeltaV = 1V

这为我提供了350nF 的值、我在设计中使用了470nF 的值。

但是、我认为自举电容衰减是我的问题的原因、并将其增加到当前的1uF、而没有任何明显的差异。

是否有人能够帮助解决此问题? 我是否需要提高得多、比如4.7uF、当标称值为0.1uF 时、这样的值是否合理?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注我们的驱动器。

    驱动器使用自举组件对高侧栅极进行充电/放电。 因此、申请人取决于占空比、这意味着 Cboot 在高侧导通期间为高侧充电、而 Cboot 在低侧导通期间补充。

    这意味着占空比过长(高侧导通时间)意味着 Cboot 不能完全补充 、因为 LO 导通时间可能不够。

    您还可以 确认(i)引导电容器有足够的时间来补充、即您的 LO 导通时间是多少? 和(ii) HS 在低侧导通期间开关接近 GND?

    您还可以 分享您的原理图(如果有)以供查看?

    您可以查看下面的应用手册、如果您有其他问题、请告知我们。

    您可以确保 CVDD 也是 Cboot 的10倍、以便为 BOOT 电容器提供足够的电荷。

    https://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf?ts=1620338150983#:~:text=A%20bootstrap%20circuit%20is%20used,half%2Dbridge%20driver%20with%20interlock。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    对于我的应用、我有一个梯形 BLDC 电机控制器。 梯形的性质以及我的非互补 PWM 控制方案意味着 LO 驱动器会关断很长时间、如下图所示(数字通道是 PWM 驱动器)

    我发现我的问题是通过低侧导通或实施外部自举电路来补充自举电容器。

    您是否知道我是否有一种从外部补充 BST 的方法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 SN6505在 Hb_HS 电容器上保持恒定偏置。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn6505a.pdf?ts=1620354228369&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    -Mamadou