This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20745, LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132553/lm5022-lm5022

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:PMP20745

在输入开始出现时、如何计算 U1引脚1上的电压? Thiis 部分原理图是从您的参考电路 PMP20745复制的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    感谢您使用 E2E 论坛、我有点困惑您能否详细说明您的问题? 您是不是说如何在启动时计算 Vin?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    是的、我想知道如何在启动时计算 U1引脚1上的电压。 即 、我可以理解原理图包含 R1、R2、R3、R4、R5、 R6、R106、R121、REN、C121、 D1、D2、Q100、Q101。

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    我想您可以在 PSpice 中对此进行仿真并从中进行检查、我是否知道您为什么要计算此电压? 在测试报告中、您可以看到显示此电压行为的启动波形。  

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    我想从设计的角度深入了解这个电路、而不仅仅是借助 PSpice 进行答复。

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    我下周将向您提供有关此方面的更多信息、请允许我3到4天。

    谢谢你

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    我现在仍期待着你的答复,谢谢。

    此致、

    网件精灵  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    FET Q100的工作方式与 LDO 类似、可将输入电压从电源电压下调至~ 15V (来自 D1)+来自 Q100的 V_GS。

    这用于本参考设计中的输入 VIN_HV 可能高于 LM5022允许的电源电压。

    我相信、作为起点、您将能够计算输入设计。

    请注意:R4、R5、R6 R121、C121 Q101不会在很大程度上影响 LM5022的 VIN 电压。

    此致、  

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您是否有公式来详细说明您的解释? 谢谢你。

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    很抱歉,我现在也没有准备好这项工作。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    1. LM5022的 VIN 是否等于  ~ 15V (来自 D1) -来自 Q100的 V_GS、但不等于  ~ 15V (来自 D1)+来自 Q100的 V_GS?

    2. Q101的功能是什么? 根据您的状态、FET Q100 的工作方式与 LDO 类似、可降低输入电压、Q101似乎是冗余的。

    R106和 REN 的功能是什么?

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    1.你在这里的位置完全正确-很好的收获-谢谢。

    2.这会生成 UVLO 输入信号-此电路实现可防止 UVLO 上的信号高于 VIN 上的信号。

    3. Ren 是 UVLO 的下拉电阻-因此当未通过 Q101启用时可设置适当的0V。

     R106将接受部分电压、因为 FET 的额定电压仅为100V、但输入电压可高达400V。

     另请参阅 PMP20745的报告(第5.1章)中的启动范围图  

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    问题2:当 VIN_HV 降至哪个级别时、将触发 UVLO? 如何计算?

    问题3:当 VIN_HV 为400V 时、R106将需要多大的电压?  如何计算?

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    2. UVLO 阈值= 1.25V   (LM5022数据表)  +  晶体管的电压= 1.95V  =>如果晶体管 B 的电压大于1.95V、则开始

    ->注意:如果需要、请还考虑最小和最大电平以及迟滞。

    3. u = R * I  => R = 2.49k  I = 3.5mA (LM5022数据表) + VIN/REN

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    问题3:根据您的公式、这是否意味着 Q101的 VCE 为0V?

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    否、 一般情况并非如此。 这取决于电源电压、因为 Q101需要获取剩余电压。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    如果 Q101的 VCE 不是0V、我是否可以说流经的电流等于(VD2 - 是晶体管的电压)/REN?

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    抱歉、混合 Q101和 Q100 -我始终需要向上滚动到第一条消息以查看工程图、并且该线程已经很长了。

    因此、一旦启用、Q101的 VCE 上的电压可被视为0V。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我很困惑。  

     1. LM5022的 VIN 等于  ~ 15V (来自 D1) -来自 Q100的 V_GS。

    2. Q101的 VCE 可被视为0V (根据您上次的回复)。 因此、Q101的 Ve 等于 ~ 15V (来自 D1) -来自 Q100的 V_GS。

    3. Q101的基极电压为5.1V

    将1、2组合在一起、如何打开 Q101?

    此致、

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    流经 REN 的最大电流为5.1V- V_be / REN =~ 200uA ->、因此不是主要影响因素。

    最大电流将处于最大输入电压。 在这种情况下、Q101的 V_B 将通过 D2为5.1V。

    此致、  

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genie、

    由于我们没有收到您的回复、我希望答案足够、或者您自己解决了您的问题。 我现在将关闭此主题。 如果我的假设是错误的、请在下面发布或创建一个新的主题、如果这个主题已经被锁定。

    此致、
    Brigitte