Other Parts Discussed in Thread: LM7480, LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480、 LM74800-Q1
尊敬的团队:
我按照参考设计完成了原理图、但我想保留直流插孔和 LM7480之间的前端保护原理图。
请帮助我确认该原理图是否适用于 ISO 16750-2 负载突降测试、或者应移除/更改某些组件、尤其是绿色块。
以下信息是系统的规格:
输入电压:9~ 36V
最大输入电流:20A
最大输出电流:10A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM7480, LM7480-Q1
尊敬的团队:
我按照参考设计完成了原理图、但我想保留直流插孔和 LM7480之间的前端保护原理图。
请帮助我确认该原理图是否适用于 ISO 16750-2 负载突降测试、或者应移除/更改某些组件、尤其是绿色块。
以下信息是系统的规格:
输入电压:9~ 36V
最大输入电流:20A
最大输出电流:10A
您好 Praveen
感谢您的确认。
关于测试、请检查以下说明。
如需了解更多详细信息、请访问 www.analogue.com/.../ltspice-models-of-iso-7637-2-iso-16750-2-transients.html
ISO 7637-2:2011脉冲2a
要求:脉冲2a 必须至少重复500次。 A 类至 E 类操作由车辆制造商和设备供应商协商、通常为 A 类
ISO 7637-2:2011脉冲2b
要求:脉冲2b 必须重复至少10次。 A 类至 E 类操作由车辆制造商和设备供应商协商。 由于测试期间电源被有效移除、如果在重新加电后设备返回正常运行而无需用户干预、通常将其定义为 A 类。
ISO 16750-2 5A “测试 A—无集中式负载突降抑制”
要求:10个脉冲、间隔为1分钟。 C 类
16750-2 5B “测试 B–具有集中式负载突降抑制功能”
要求:5个脉冲、间隔为1分钟。 C 类