This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480-Q1:负载突降测试的设计审查

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964112/lm7480-q1-lm7480-q1-design-review-for-load-dump-test

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480LM74800-Q1

尊敬的团队:

我按照参考设计完成了原理图、但我想保留直流插孔和 LM7480之间的前端保护原理图。

请帮助我确认该原理图是否适用于 ISO 16750-2 负载突降测试、或者应移除/更改某些组件、尤其是绿色块。

以下信息是系统的规格:

输入电压:9~ 36V

最大输入电流:20A

最大输出电流:10A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    欢迎使用 e2e!

    感谢您考虑 LM7480-Q1。   

    请在几天前给我看一下原理图并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    原理图对我来说很好。 您好像已经参考了第10.3 200V 未抑制负载突降保护应用部分、该部分旨在支持 ISO 16750-2、包括200V 未抑制负载突降脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果我想保留以下设计、通过 IO 16750-2 5A 和5B 实现瞬态脉冲保护。

    确认后、此设计可将电压钳位到58.1V。

    我应该修改一些组件吗? 要移除 D3434、D3435和 D3433、或将 VDS 更改为 Q0511的60V ...类似的...

    此外、我是否知道 D0511的用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您分享更多详细信息。 我将在12月23日之前进行回顾并向您回复我的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您是否意味着 DCIN_L1P 的最大电压始终小于58.1V,并且由 LM74800-Q1之前的滤波器电路保证?

    如果是、则可以 将以下电路(共漏极配置)与较少的外部组件配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、LM74800-Q1之前的滤波器电路可将电压钳位到58.1V。


    换言之、在 LM74800-Q1之前、是否使用数据表图10-25中的通用源配置来保证通过 iso16750-2 (尤其是5A/5b)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、LM74800-Q1之前的滤波器电路可将电压钳位到58.1V。


    换言之、在 LM74800-Q1之前、是否使用数据表图10-25中的通用源配置来保证通过 iso16750-2 (尤其是5A/5b)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    只需使用共漏极配置来遵循您的建议。

    请帮助我确认原理图是否正常。

    此外、我是否应该将 SW 引脚保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    在您共享的共漏极原理图中、请将 VS 和 C 引脚连接到共漏极点。  

    如果未使用 VSNS 和 SW 之间的内部断开开关、则将其短接在一起并连接到 VS 引脚。

    关于您之前的问题、

     Ω 10-25中的电路可用于承受 ISO 7637-2和 ISO 16750-2、包括200V 未抑制负载突降脉冲5A 和–600V 50m Ω ISO-7637脉冲1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您的回答。

    为了确保我不会误解您的意思、请仔细确认我的原理图、谢谢。

    此外、 图10-25中的电路不能保证能够承受更严苛的测试、例如 16750-2负载突降脉冲5B 或  ISO-7637脉冲2、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您的回答。

    为了确保我不会误解您的意思、请仔细确认我的原理图、谢谢。

    此外、 图10-25中的电路不能保证能够承受更严苛的测试、例如 16750-2负载突降脉冲5B 或  ISO-7637脉冲2、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请在原理图中将 C4115的值降低到10nF。  

    您能否提供有关 ISO 16750-2负载突降脉冲5B 和   ISO-7637脉冲2的更多详细信息(如波形和测试条件)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您的确认。

    关于测试、请检查以下说明。

    如需了解更多详细信息、请访问 www.analogue.com/.../ltspice-models-of-iso-7637-2-iso-16750-2-transients.html

    ISO 7637-2:2011脉冲2a

    要求:脉冲2a 必须至少重复500次。 A 类至 E 类操作由车辆制造商和设备供应商协商、通常为 A 类

    ISO 7637-2:2011脉冲2b

    要求:脉冲2b 必须重复至少10次。 A 类至 E 类操作由车辆制造商和设备供应商协商。 由于测试期间电源被有效移除、如果在重新加电后设备返回正常运行而无需用户干预、通常将其定义为 A 类。

    ISO 16750-2 5A  “测试 A—无集中式负载突降抑制”

    要求:10个脉冲、间隔为1分钟。 C 类

    16750-2 5B “测试 B–具有集中式负载突降抑制功能”

    要求:5个脉冲、间隔为1分钟。 C 类

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jerry、

    感谢详细的解释。 我  将在明天向您提出一个问题、即图10-25中的共源极拓扑是否能够承受   更严苛的测试、例如16750-2负载突降脉冲5B 和 ISO-7637脉冲2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我们可以确认、图10-25中的共源极拓扑可以承受更严苛的测试 、例如16750-2负载突降脉冲5B 和 ISO-7637脉冲2、而无需任何外部滤波器。 可能需要根据 EMI/EMC 系统级要求和挑战添加外部滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Praveen

    感谢您的回答、祝您愉快。