Other Parts Discussed in Thread: BQ24640
尊敬的 TI:
我一直在尝试为单个2.7V 330F 超级电容器构建基本 BQ24640充电器。 我尝试达到通告的10A 充电电流。 我的电路复制了评估板 https://www.ti.com/tool/BQ24640EVM 中的电路。 本实验使用功率 MOSFET SIR460DP (https://www.mouser.com/datasheet/2/427/sir460dp-93818.pdf)、一个高电流3.3uH 电感器、并在评估板之后进行其他操作。
在我进行调试时、我注意到 MOSFET 上的栅极源极电压 PWM 在2.1V 至0V 之间摆动以实现高电平、而0V 至低电平。 频率正确、REGN 引脚显示6V。 我的理解是、驾驶员应该以6V 而不是2V 的电压驾驶? 我想知道问题可能在哪里? 我是否正确地认为这是电路为什么永远不会达到10A 的问题?
最好、Julian