请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76003 使用数字电阻器调节电压、并每500ms 执行1V 升压、以实现三个齿轮工作电压(30V、38V、45V)的切换、输出端子连接到一个电感负载风扇。 多个单元的电源系统损坏、电源芯片的输出短路、输入旁路电容器也损坏。 下图中的 C73陶瓷电容器进行了细分。 可能的原因是什么? LM76003是否支持此类应用? 连接大电感负载并调节电压? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.