This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:电源管理论坛

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967552/lm76003-power-management-forum

器件型号:LM76003

使用数字电阻器调节电压、并每500ms 执行1V 升压、以实现三个齿轮工作电压(30V、38V、45V)的切换、输出端子连接到一个电感负载风扇。 多个单元的电源系统损坏、电源芯片的输出短路、输入旁路电容器也损坏。 下图中的 C73陶瓷电容器进行了细分。 可能的原因是什么? LM76003是否支持此类应用? 连接大电感负载并调节电压? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您是否在电阻器开关期间具有输出电压波形?

    您可以尝试切换到电阻负载吗? 您是否有相同的问题?

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的支持。 该问题不能在实验室中再次出现、而是在不同 批次的大规模生产中发现了几个案例。 因此、到目前为止、我不知道如何采取一些措施来避免这个问题。 在技术上、我们的插座能否支持这样的应用、我是说数字电阻器和电感负载?

    最好

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我实际上需要查看器件开关的波形、以了解开关负载对输出的影响。

    如果切换数字电阻器和电感负载会导致较大的尖峰、则可能会损坏某些组件。 但如果不看它、我就不知道。

    此致、Jason