根据电源设计人员的说法、我最近使用 LM25145 IC 构建了一个用于20V 输入、1.6V 输出@10-12A 的电路板。 我焊接了所有部件并对其进行了短路测试、将其连接到12V 进行测试、首先在输出端输出8V 电压。 我发现我做了一些错误、重新检查了所有内容、找不到问题。 我从头开始构建第二个、同样的事情也会发生。 我尝试使用热风枪重新焊接 IC、但没有效果。 我检查了一下、IC 本身在 EN 引脚上输出了2-3V 电压、我发现这非常奇怪、我尝试在其上使用下拉电阻器、但仍然没有解决问题。 FB 引脚接收不到1伏的电压。 VCC 输出大约为7伏。
我猜我炸了这两个薯条、但不确定、任何人的帮助都将会受到欢迎。
返回页首
底部
原理图