This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:LM25145行为问题、需要调试帮助

Guru**** 2533390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964747/lm25145-lm25145-behavior-issue-need-debugging-help

器件型号:LM25145

根据电源设计人员的说法、我最近使用 LM25145 IC 构建了一个用于20V 输入、1.6V 输出@10-12A 的电路板。 我焊接了所有部件并对其进行了短路测试、将其连接到12V 进行测试、首先在输出端输出8V 电压。 我发现我做了一些错误、重新检查了所有内容、找不到问题。 我从头开始构建第二个、同样的事情也会发生。 我尝试使用热风枪重新焊接 IC、但没有效果。 我检查了一下、IC 本身在 EN 引脚上输出了2-3V 电压、我发现这非常奇怪、我尝试在其上使用下拉电阻器、但仍然没有解决问题。 FB 引脚接收不到1伏的电压。 VCC 输出大约为7伏。  

我猜我炸了这两个薯条、但不确定、任何人的帮助都将会受到欢迎。   

返回页首

底部

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很难看到原理图中的值。 请填写并发送 LM25145快速入门计算器文件(可从产品文件夹下载)。 这将帮助我们了解 Vin 范围、Fsw、补偿、功率损耗等

    FB 电压应调节为0.8V。 此外、我建议将 Cout 增大到至少2 x 100uF。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim 的回复、

    我根据要求填写了数据表:

    e2e.ti.com/.../LM25145-Wide-Vin-Synchronous-Buck-Controller-Quickstart-Calculator-r12_2D00_7.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我无法打开该文件。 请重新发送并另存为 xlsm 文件。

    TI 降低噪声、使输入电容器靠近 FET (请参阅应用手册 snva803)。 此外、VCC 和引导电容器应靠近其各自的引脚。如有需要、您可以使用 EVM 布局进行原型设计。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我的设计严格遵循 EVM 模型、因为我将其用于布局参考。 如果您查看版式图片、您可以在图片中看到相似之处。

    有一个弹出窗口不允许我上传 xlsm 文件、因为它不在允许上传的文件列表中。 我不确定这是否是新功能、但 zip 是我唯一可以上传的文件。 您可以通过右键单击并解压缩文件来轻松解压缩文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    您发送的 zipfile 包含一个不可读的.ods 文件。 如果可能,以 zip 格式在 xlsm 文件上发送。

    在布局方面、我没有看到 VCC 电容器连接到 PGND (引脚12)。 此外、PGND 引脚应连接到 DAP 以也连接到 AGND。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Tim、

    我在那里感到困惑了一分钟、没有意识到格式发生了变化。 我附上了我的 GND 平面的图片。 我没有直接连接 PGND、是否应该有直接连接?  

    e2e.ti.com/.../LM25145-Wide-Vin-Synchronous-Buck-Controller-Quickstart-Calculator-r12_2D00_7-_2D00_XLS.zip

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请参阅数据表中的第11.1.5节、其中详细介绍了将 PGND 引脚连接到 DAP 的接地平面设计。 此外、在 DAP 处应该有过孔用于散热。 目前、引脚12上有一个过孔-这是否绑定到内部 GND 平面?  

    此外、确保 VCC 和 BOOT 电容器分别紧密连接到[VCC、PGND]和[BST、SW]引脚。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    引脚12旁边的过孔连接到所有4个 GND 层、左侧的过孔也连接到所有4个 GND 层。 另一侧是低侧 MOSFET。  

    在上图中、您还可以看到 CVCC 就在 PGND 旁边。  

    在这张图片中、我连接了 RBST 和 CBST。 我通过多项式连接 SW。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAP 是否也连接到内部 GND 平面? 可能在 DAP 上看不到过孔。 我们需要确保 AGND 和 PGND 已连接。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、DAP 是连接引脚5、9、12、15和16的顶部插值的一部分。 图片中的两个过孔最靠近 DAP、但附近有更多过孔。 我的所有 GND 过孔都连接到所有4个 GND 层。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在 Vgs = 7.5V 时、低侧 FET 为35nC、因此栅极驱动电流为 Qg*fsw = 35nC*1MHz = 35mA。 高侧 FET 为7-8nC、因此再增加8mA。 这似乎很高、超过 了40mA 的最小 VCC 电流限制规格。

    尝试将开关频率降低至500kHz、并使用更高的电感(即使在1MHz 下、025uH 也很低)。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试500kHz。 我手头上有一些0.6uH 的电感器可供换用、这是否足够了?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用快速入门计算器并确定30-35%的纹波电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经订购了几个1uH 范围内的电感器。 我会在收到它们后向您进行更新、并对电路板进行更多测试。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nick。

    此致、

    Tim