This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2831:电源管理论坛

Guru**** 1188490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2831, ADS8528, TLV62565, LMR10515
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878724/lm2831-power-management-forum

器件型号:LM2831
主题中讨论的其他器件: ADS8528TLV62565LMR10515

您好!

我们一直在使 FPGA I/O 出现故障、我们认为这可能是由为其供电的3.3V LM2831稳压器引起的。   FPGA 允许的最大 I/O 电源电压为3.6V。

最初加电后、LM2831的输出高达3.860V (如下图所示、标称电压为3.3V)。 输入由另一个 LM2831的5V 输出馈送。

我们可以采取什么措施来减少电压过冲?

谢谢、

斯蒂芬

我使用 LM2831生成3.3V 电压。  LM2831的输入由另一个 LM2831的输出提供5V 电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    您能否提供系统的原理图。 此外、您能否指定第一个 LM2831的输入电压和两个器件中使用的最大负载。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    请参阅下面的电源电路。  LM2831产生的5V 电压是错误的。  VIN 为8V 至10V 交流电。

    3.3V 为28335微控制器、 XC7A35T FPGA、RTC、EEPROM、3 ADS8528和多个其他芯片供电。  

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    那么 、LM2831 由 8V 至10V 交流电供电?  LM2831 是一款降压 DC-DC 转换器。 即使是拼写错误、 8V 至10V 也超出了器件的输入电压范围。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    用于 P5的稳压器不是 LM2831。  它是 OKI-785R-5/1.5-W36-C

    下面是 P3.3稳压器的负载启动电压和电流。 和无负载启动电压(P3.3与电路其余部分断开连接)   

    执行测试的人员使用五转导体来测量电流、因此将电流除以5即可获得实际值。 如下所示、电流上升至大约2安培。  稳态电流约为151mA。

    斯蒂芬  

    P3.3负载 启动电流(蓝色)和电压(粉色):

    P3.3空载启动电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的详细信息。 请提供器件的完整器件型号。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2831XMF/NOPB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我们是否可以使用类似的器件(相同尺寸)?

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    不幸的是、这是一个非常古老的部分。  我们没有 LM2831XMF/NOPB 的直接替代产品。

    但我们有一些非常出色的新器件、例如 TLV62565/6或 TPS6282x。 但是、客户应负责仔细检查器件并测试其在您的完整应用中的适用性。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们可以尝试一下。

    您是否知道为什么 LM2831在启动时具有如此高的过冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR10515YMFX/NOPB 是一种直接替代产品。  您是否认为它适用于我们的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    请提供所用的 Iout。 我假设输入电压为5V、输出电压为3.3V

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我之前发布的原理图中、Vin 为8至10V AC、提供了一个 OKI-7858-5/1.5-W36-C 稳压器。 它的输出
    稳压器为 LM2831提供5V 电压、而 LM2831配置为输出3.3V 电压。

    LM2831的标称输出电流为151mA。  启动时、它跳至几乎2A (请参阅上一帖子中的图像)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    请注意、我正在与我的团队就此进行讨论。 遗憾的是、我没有 EVM、无法对器件进行测量。 我下周初会再回来。

    感谢您的理解!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    经过仔细分析后、我认为问题是滤波器设计。

    µH 数据表中的公式(7)、代入值后、电感为1.2 μ H、电感纹波电流为20%。 请将 Iout 视为1.5A、因为该设计基于 LM2831的最大输出电流。  根据原理图、LM2831的输入电压为5V、输出电压为3.3V。

    (您可能已将 Iout 视为151mA、因此得到的电感值较高、如原理图所示)

     µF、输出电容是控制稳压器控制环路稳定性的两个外部组件之一、大多数应用都需要至少22 μ F 的输出电容。    从数据表中的 µF 示例3可以看出、如有必要、输出电容可高达2 x 22 μ F。

    3. 启动时的浪涌电流将取决于输出电容的选择。

    通过减小滤波器尺寸、控制环路将变得更快、电压过冲也将降低。

    5、无论如何、我们建议您使用 TPS62825x 等更新、速度更快的器件、以获得更好的性能。

    请使用电感器和电容器的建议值、然后再次测试应用。 请告诉我您的反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我想就此采取后续行动。 您有一些更新吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR10515YMFX/NOPB 是一种直接替代产品。  你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    问题似乎与滤波器设计有关、即使您选择 LMR10515、也是适用的。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您能否更改滤波器设计或尝试使用更新的器件?

    如果您的新器件存在相同的问题、或者您可能需要对建议的替代器件提供任何帮助、请打开新的请求。

    您现在是否可以关闭此帖子?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现导致我发布此问题的原始问题的原因、即我认为高电压过冲会损坏器件、但并未损坏。

    我现在没有时间研究这个问题、因此我认为您可以关闭这个主题。