主题中讨论的其他器件: ADS8528、 TLV62565、 LMR10515
您好!
我们一直在使 FPGA I/O 出现故障、我们认为这可能是由为其供电的3.3V LM2831稳压器引起的。 FPGA 允许的最大 I/O 电源电压为3.6V。
最初加电后、LM2831的输出高达3.860V (如下图所示、标称电压为3.3V)。 输入由另一个 LM2831的5V 输出馈送。
我们可以采取什么措施来减少电压过冲?
谢谢、
斯蒂芬
我使用 LM2831生成3.3V 电压。 LM2831的输入由另一个 LM2831的输出提供5V 电压。