This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们一直在使 FPGA I/O 出现故障、我们认为这可能是由为其供电的3.3V LM2831稳压器引起的。 FPGA 允许的最大 I/O 电源电压为3.6V。
最初加电后、LM2831的输出高达3.860V (如下图所示、标称电压为3.3V)。 输入由另一个 LM2831的5V 输出馈送。
我们可以采取什么措施来减少电压过冲?
谢谢、
斯蒂芬
我使用 LM2831生成3.3V 电压。 LM2831的输入由另一个 LM2831的输出提供5V 电压。
尊敬的 Stephen:
不幸的是、这是一个非常古老的部分。 我们没有 LM2831XMF/NOPB 的直接替代产品。
但我们有一些非常出色的新器件、例如 TLV62565/6或 TPS6282x。 但是、客户应负责仔细检查器件并测试其在您的完整应用中的适用性。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。
此致、
Febin
好的、我们可以尝试一下。
您是否知道为什么 LM2831在启动时具有如此高的过冲?
尊敬的 Stephen:
经过仔细分析后、我认为问题是滤波器设计。
µH 数据表中的公式(7)、代入值后、电感为1.2 μ H、电感纹波电流为20%。 请将 Iout 视为1.5A、因为该设计基于 LM2831的最大输出电流。 根据原理图、LM2831的输入电压为5V、输出电压为3.3V。
(您可能已将 Iout 视为151mA、因此得到的电感值较高、如原理图所示)
µF、输出电容是控制稳压器控制环路稳定性的两个外部组件之一、大多数应用都需要至少22 μ F 的输出电容。 从数据表中的 µF 示例3可以看出、如有必要、输出电容可高达2 x 22 μ F。
3. 启动时的浪涌电流将取决于输出电容的选择。
通过减小滤波器尺寸、控制环路将变得更快、电压过冲也将降低。
5、无论如何、我们建议您使用 TPS62825x 等更新、速度更快的器件、以获得更好的性能。
请使用电感器和电容器的建议值、然后再次测试应用。 请告诉我您的反馈。
此致、
Febin
尊敬的 Stephen:
我想就此采取后续行动。 您有一些更新吗?
此致、
Febin
LMR10515YMFX/NOPB 是一种直接替代产品。 你怎么看?
尊敬的 Stephen:
问题似乎与滤波器设计有关、即使您选择 LMR10515、也是适用的。
此致、
Febin
尊敬的 Stephen:
您能否更改滤波器设计或尝试使用更新的器件?
如果您的新器件存在相同的问题、或者您可能需要对建议的替代器件提供任何帮助、请打开新的请求。
您现在是否可以关闭此帖子?
此致、
Febin
我们发现导致我发布此问题的原始问题的原因、即我认为高电压过冲会损坏器件、但并未损坏。
我现在没有时间研究这个问题、因此我认为您可以关闭这个主题。