This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:HDRV2不起作用#39;t 工作

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883675/lm5175-hdrv2-doesn-t-work

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

您好!

我目前在许多设计中使用 LM5175。

但在60W 直流/直流转换器中、输出顶部 MOSFET 会发热、因为它不会被驱动。

VOUT = 15、8V

升压(Vin = 12V) 降压(Vin = 24V)
SW1 输入电压(12V) 330kHz 0 - 24V
HDRV1 19V 直流 330kHz 0 - 31V
LDRV1 0VDC 330kHz 0 - 7、7V
SW2 300kHz 0 - 16、5V 16、5V 直流
HDRV2 300kHz 0 - 16、5V 16、5V 直流
LDRV2 300kHz 0 - 7、7V 0VDC

HDRV2不好。 电流流入 MOSFET 的体二极管。

我尝试了多 种电路板、CCM 和 DCM 模式。

你有什么想法吗?

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    感谢您提出问题并使用 LM5175。

    您可以发布原理图吗?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您使用 LM5175。  如果您将电路设置为 CCM、但您仍然 看到 HDRV2保持低电平、则一定会出现问题。  您能否检查您的 BOOT2至 SW2电压?  它们应与 VCC 电压大致相似。  如果没有、请检查 VCC 和 BOOT2之间的自举二极管、并查看二极管极性是否相反。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自举似乎工作正常:

    VOUT = 15、8V

    升压(Vin = 12V) 降压(Vin = 24V)
    SW1 12V 直流 0 - 24V 330kHz
    引导1 19V 直流 7 - 31V 330kHz
    SW2 0 - 16V 330kHz    16V 直流
    引导2 7 - 24V 330kHz 24V 直流

    为什么 HDRV2不等于 BOOT2 (最高24V)?

    MOSFET Q2正常。  

    我尝试更改二极管(PMEG6010 -> BAS16)。

    有时、如果我移除并再次施加负载、则转换器工作正常、具有良好的 HDRV2电压...

    下面是我的原理图:

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    感谢您提供信息。  因此、BOOT2电压正常。  当升压高侧 FET (Q2)未导通时、您能否监控以下信号?

    (1) ISNS+和 ISNS-之间的信号

    (2) SS 引脚电压。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CH1:SS 引脚电压。

    CH2和 CH3:ISNS+和 ISNS-之间的信号

    转换器是恒流源。

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    谢谢。  不正确的地方: 如果通道2和3的0V 标记垂直对齐、则 ISNS+和 ISNS-之间大约有700至800mV、远高于50mV 电流限制阈值。 700mV 电压将导致 IC 关断。   

    对于 SS 信号、SS 引脚上的电容器是什么? 根据 LM5175数据表、SS 电压被钳位在1.27V。  当电路达到平均电流限值时、SS 引脚将被拉低。 您的示波器图片显示了大约1.5V 时的 SS 电压平均值。

    那么、我不了解这些波形的某些方面吗? 您将振荡器探头接地引线放置在何处?

    谢谢、

    Youhao  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉。 你是对的。 出什么问题。 以下是新波形:

    Vin = 12V

    CH1:SS 引脚电压。

    CH2和 CH3:ISNS+和 ISNS-之间的信号

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在其他3个电路板上也遇到了同样的问题(目前 正在生产...)。 此电路板完全不同(功率、MOS 和电感器不相同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我无法看到 ISNS+和 ISN-信号连接到的位置、因为您在此处切断了原理图。 我确实看到 R37为0欧姆、而在平均电流限制电路中、该电阻不应为零。  您应该对信号进行滤波、使 ISNS+和 ISNS-基本上可以看到直流信号。  

    无论如何、这张图片与您在2月28日发布的图片不同。  在该图中、SS 振荡。  您是在同一电路板还是在不同电路板上测量这两张图片?  这两种测量的区别是什么?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    在原理图中、它不是 ISNS+和 ISN-之间的直接分流器。 有一个高侧电流监控器和一个电压基准。 MCU 可以读取和调节输入电流。

    数据表显示 ISNS+和 ISN-是差动放大器的引脚。 此 gm 放大器使 SS 电容器放电。

    此 GM 放大器与 HDRV2驱动器之间有何关系?  

    高侧同步整流器是否应该始终正确? 即使电流受到电容器 SS 的限制、也是如此?

    关于图片:是的,它是同一个板。 我可能交换了 SS 和 iSNS 探头。 抱歉。

    谢谢、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    当平均电流限制跳闸时、SS 将放电。  然后、SS 将钳制误差放大器的 REF、并且占空比将减小、从而降低输出电压和电流。  这是一个闭环运行、输出电流基本上会稳定在限值电平(ISNS 引脚上为50mV)。

    但是、您没有按预期使用该功能。  我担心跨 ISNS+和 ISN-注入的信号过大、这会将 SS 放电至低得多的电压。  从示波器图中可以看到、电 压降至大约~0.85V。  然后您输入一个条件、如下所述。  

    在启动期间、SS 为0V、随着 SS 电流源为 CSS 充电、它逐渐上升。  由于 IC 被设计成处理输出预偏置条件、因此 HDRV2保持低 WRT SW2以防止任何从输出到输入的回流电流。  当 SS 达到1.2V 时、IC "认为"软启动完成、然后启用 HDRV2。   

    当 SS 放电低于1.2V 电平时、它会将 IC 置于软启动未完成模式、并且 HDRV2将保持关闭状态。   为防止这种情况发生、应确保跨 ISNS 注入的差分电压不会过大、以避免 SS 深度放电。  

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    感谢您的解释。

    我们在输出上有一个电池。 SS 引脚永远不 会达到1.27V、因为电流限制始终有效、并且输出电压不是最大值。

    它可以与 LM5176配合使用。 此新 IC 是否有另一种有关 HDRV2的策略?

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    恐怕如果您达到平均电流限值、LM5176会相同。  为什么不减小感应电阻器值以避免进入深度 OCP?  

    另一种方法:您应该使用外部电流限制电路来下拉 COMP 电压、而不是使用 ISNS 引脚。 通过这种方式、您可以短接两个 ISNS 引脚。  

    谢谢、

    Youhao