This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前在许多设计中使用 LM5175。
但在60W 直流/直流转换器中、输出顶部 MOSFET 会发热、因为它不会被驱动。
VOUT = 15、8V
升压(Vin = 12V) | 降压(Vin = 24V) | ||
SW1 | 输入电压(12V) | 330kHz 0 - 24V | |
HDRV1 | 19V 直流 | 330kHz 0 - 31V | |
LDRV1 | 0VDC | 330kHz 0 - 7、7V | |
SW2 | 300kHz 0 - 16、5V | 16、5V 直流 | |
HDRV2 | 300kHz 0 - 16、5V | 16、5V 直流 | |
LDRV2 | 300kHz 0 - 7、7V | 0VDC |
HDRV2不好。 电流流入 MOSFET 的体二极管。
我尝试了多 种电路板、CCM 和 DCM 模式。
你有什么想法吗?
Nicolas
您好!
自举似乎工作正常:
VOUT = 15、8V
升压(Vin = 12V) | 降压(Vin = 24V) | |
SW1 | 12V 直流 | 0 - 24V 330kHz |
引导1 | 19V 直流 | 7 - 31V 330kHz |
SW2 | 0 - 16V 330kHz | 16V 直流 |
引导2 | 7 - 24V 330kHz | 24V 直流 |
为什么 HDRV2不等于 BOOT2 (最高24V)?
MOSFET Q2正常。
我尝试更改二极管(PMEG6010 -> BAS16)。
有时、如果我移除并再次施加负载、则转换器工作正常、具有良好的 HDRV2电压...
下面是我的原理图:
Nicolas
您好、Nicolas、
谢谢。 不正确的地方: 如果通道2和3的0V 标记垂直对齐、则 ISNS+和 ISNS-之间大约有700至800mV、远高于50mV 电流限制阈值。 700mV 电压将导致 IC 关断。
对于 SS 信号、SS 引脚上的电容器是什么? 根据 LM5175数据表、SS 电压被钳位在1.27V。 当电路达到平均电流限值时、SS 引脚将被拉低。 您的示波器图片显示了大约1.5V 时的 SS 电压平均值。
那么、我不了解这些波形的某些方面吗? 您将振荡器探头接地引线放置在何处?
谢谢、
Youhao
您好、用户:
我无法看到 ISNS+和 ISN-信号连接到的位置、因为您在此处切断了原理图。 我确实看到 R37为0欧姆、而在平均电流限制电路中、该电阻不应为零。 您应该对信号进行滤波、使 ISNS+和 ISNS-基本上可以看到直流信号。
无论如何、这张图片与您在2月28日发布的图片不同。 在该图中、SS 振荡。 您是在同一电路板还是在不同电路板上测量这两张图片? 这两种测量的区别是什么?
谢谢、
Youhao
您好、 Youhao、
在原理图中、它不是 ISNS+和 ISN-之间的直接分流器。 有一个高侧电流监控器和一个电压基准。 MCU 可以读取和调节输入电流。
数据表显示 ISNS+和 ISN-是差动放大器的引脚。 此 gm 放大器使 SS 电容器放电。
此 GM 放大器与 HDRV2驱动器之间有何关系?
高侧同步整流器是否应该始终正确? 即使电流受到电容器 SS 的限制、也是如此?
关于图片:是的,它是同一个板。 我可能交换了 SS 和 iSNS 探头。 抱歉。
谢谢、
Nicolas
您好、Nicolas、
当平均电流限制跳闸时、SS 将放电。 然后、SS 将钳制误差放大器的 REF、并且占空比将减小、从而降低输出电压和电流。 这是一个闭环运行、输出电流基本上会稳定在限值电平(ISNS 引脚上为50mV)。
但是、您没有按预期使用该功能。 我担心跨 ISNS+和 ISN-注入的信号过大、这会将 SS 放电至低得多的电压。 从示波器图中可以看到、电 压降至大约~0.85V。 然后您输入一个条件、如下所述。
在启动期间、SS 为0V、随着 SS 电流源为 CSS 充电、它逐渐上升。 由于 IC 被设计成处理输出预偏置条件、因此 HDRV2保持低 WRT SW2以防止任何从输出到输入的回流电流。 当 SS 达到1.2V 时、IC "认为"软启动完成、然后启用 HDRV2。
当 SS 放电低于1.2V 电平时、它会将 IC 置于软启动未完成模式、并且 HDRV2将保持关闭状态。 为防止这种情况发生、应确保跨 ISNS 注入的差分电压不会过大、以避免 SS 深度放电。
谢谢、
Youhao
您好、 Youhao、
感谢您的解释。
我们在输出上有一个电池。 SS 引脚永远不 会达到1.27V、因为电流限制始终有效、并且输出电压不是最大值。
它可以与 LM5176配合使用。 此新 IC 是否有另一种有关 HDRV2的策略?
Nicolas
您好、Nicolas、
恐怕如果您达到平均电流限值、LM5176会相同。 为什么不减小感应电阻器值以避免进入深度 OCP?
另一种方法:您应该使用外部电流限制电路来下拉 COMP 电压、而不是使用 ISNS 引脚。 通过这种方式、您可以短接两个 ISNS 引脚。
谢谢、
Youhao