主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224、
我们将在自己的电路板(TMS570LS1224 + TPS65381A)上测试 AMUX 信号。
按照 TPS 数据表中建议的顺序测试 AMUX 电压(A.8–A.7–A.1–A.2–A.3–A.5–A.6–A.4)时、我们看到 A1 (VDD5)和 A2 (VDD6)未在范围内测量、 稳定延迟、以使电压稳定。
但是、在 单次测量(因此顺序测量中不测试)中单独测试 A1 (VDD5)或 A2 (VDD6)时、它们处于范围内。
我们已禁用也已连接的数字输入上的上拉/下拉。
在我们的 AMUX RC 滤波器之前和之后进行的测量是相同的、因此该滤波器似乎没有负面影响。
测量顺序为何会产生这种影响?