This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:AMUX 信号顺序问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899480/tps65381a-q1-amux-signal-order-problem

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224

我们将在自己的电路板(TMS570LS1224 + TPS65381A)上测试 AMUX 信号。

按照 TPS 数据表中建议的顺序测试 AMUX 电压(A.8–A.7–A.1–A.2–A.3–A.5–A.6–A.4)时、我们看到 A1 (VDD5)和 A2 (VDD6)未在范围内测量、 稳定延迟、以使电压稳定。

但是、在 单次测量(因此顺序测量中不测试)中单独测试 A1 (VDD5)或 A2 (VDD6)时、它们处于范围内。

我们已禁用也已连接的数字输入上的上拉/下拉。
在我们的 AMUX RC 滤波器之前和之后进行的测量是相同的、因此该滤波器似乎没有负面影响。

测量顺序为何会产生这种影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geert、您好!

    我们的 TPS65381A-Q1工程师将在明天作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geert、

    很抱歉耽误你的时间。 在 A.7之后的 A.1和 A.2测试期间、您测量的电压是多少? 具体而言、它的测量值是否高于预期?

    它是在仅执行 A.7 -> A.1还是需要 A.8 -> A.7 -> A.1时发生的?

    您能否通过引脚提供示波器截图来显示从 A.7 -> A.1的转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是 A8-A7-A1-A1-....的两个屏幕截图 序列。

    绿色电压:

    黄色电压:

    我们明天将为您提供 A7-A1测量值。

    此致、

    Geert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    序列的屏幕截图:  

    A7:        主 BG

    A1          VDD5 (橙色虚线垂直线之间)= 2.537V (超出范围)

    A2          VDD6

    A3          VCP

    A5          VBAT_SAFING

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geert、

    数据表中列出的顺序作为从高电压到低电压顺序的示例提供。 如果任何电压轨高于其前面的任何电压轨、则必须相应地更改开关顺序。

    从示波器屏幕截图中可以看到这种情况(除非这是由于读数超出范围)。 我建议更改测量顺序、使电压从高电平变为低电平、然后查看您是否继续观察到相同的问题。  

    最棒的

    Emily  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们再次使用顺序进行了播放,但没有改变:

    在进行单次测量时、这些值通过测试。
    执行一系列测量时、TMS570的测量范围和测量范围均超出范围。

    较长的稳定时间没有任何帮助。

    还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geert、

    您能否为您的 RC 滤波器设计提供原理图?

    您的 DIAG_OUT 引脚是否路由到 MCU 上的数字输入? 如果是、请提供 MCU 引脚上任何上拉或下拉电阻器的详细信息。  

    此外、请确认 ADC 的输入电容器滤波器上的串联电阻至少为100k (请参阅 数据表的第5.4.9.1节)。  

    最棒的

    Emily