This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:斜升期间的输出振荡

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162286/lm5116-output-oscillating-during-ramp-up

器件型号:LM5116

您好!

我使用 的是 LM5116MHX/NOPB IC、在启动期间(我使用 EN 引脚启用器件)、

输出未达到目标电压(16V)。 这种情况只发生在某些部件上、而不是全部部件上

输入电压为50至80V、输出电流为0.5A

此处报告了原理图。 使用的值与 Webench 建议的值略有不同、遗憾的是、Webench 对该 P/N 也不再起作用  

我还尝试了 Excel 电子表格、并根据它更改了值、但尚未改进。 你有什么想法吗?

LM (2) 5116组件列表
组件 说明 额定值
Cin   输入电容器 μF μ A 80 V 0.25A RMS
Cramp 斜坡电容器 581pF 5V 5% COG
CSS 软启动电容器 μF μ A 5V X7R
Cout1 输出电容器 μF μ A 16V 0.10A RMS
Cout2 输出电容器 μF μ A 16V X7R
CFT UVLO 滤波电容器 μF μ A 16V X7R
比较器 补偿电容器 609pF 5V X7R
瑞士法郎 补偿电容器 121pF 5V X7R
Cvcc VCC 旁路电容器 μF μ A 16V X7R
通道 B HB-SW 旁路电容器 μF μ A 16V X7R
Rfb1. 反馈电阻器 Ω μ A 1/16 W 1%
Rfb2. 反馈电阻器 Ω μ A 1/16 W 1%
Rv1 UVLO 分压电阻 - - -
RUv2 UVLO 分压电阻 - - -
Rs 感应电阻器 103.5 mΩ μ s 1/4瓦 1%
RG 增益电阻器 - - -
振荡器时序电阻器 kΩ μ A 1/16 W 1%
L 电感器 μH 6 μ A 1、1A 等距(最小值)
调制解调器 二极管仿真电阻器 Ω μ A 1/16 W 5%
Rramp 可选斜坡电阻器 kΩ 1、6 μ A 1/16 W 5%
Rcomp 补偿电阻器 163、3 kΩ μ A 1/16 W 5%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Andrea

    如果  VOUT 未达到您的目标电压16V、您会告诉我会发生什么情况吗? 是否有开关? 您能否捕获 UVLO、VCC、SS、COMP、SW 波形?  

    - 李家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附加了一些波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Andrea

    您能否捕获 UVLO、VCC、SS、VCCX、EN、 COMP 波形?

    转换器在现在达到目标输出16V 之前重新启动。  当 UVLO、EN 或 VCC 电压低于其阈值或电流限制时、可能会导致此问题。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、在测试过程中、IC 在与溴短路后熔断。

    我现在已经更改了 IC MOSFET、并附加了所有组件和波形。

    我看到现在 DCDC 的工作效果比以前好(之前在0.4A 启动负载下的波形)今天在0.5A 启动负载下的 THR 波形。 在下降之前、输出达到15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了:

    这些波形(全部)具有:

    CSS=100nF

    Ccomp=560pF

    CHF = 150pF

    RCOMP=160K

    Rramp = 430K

    Rsense = 100m Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Andrea

    该波形清楚地显示、转换器在达到 VOUT 调节目标之前重新启动、因为 UVLO 引脚被某个东西下拉。  

    根据原理图、没有任何东西 可以将 UVLO 引脚下拉至接地。  

    请检查导致您的测试设置中 UVLO 下拉的原因...

    -李家祥