主题中讨论的其他器件: TPS2663
TPS2121的绝对额定值表示最大输入电压为24V。 但是、建议的最大工作电压为22V。 我想使用该器件在两个24V 电源之间切换、该器件配置为在发生故障或移除输入1上的电源时自动切换至输入2上的电源。 从长远来看、这是安全的吗? 持续负载电流将约为3A、这可能会间歇性地达到4A、持续几百毫秒。
该器件预计能够为医疗设备供电、预计可连续运行数天。
谢谢。
乌特帕尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS2121的绝对额定值表示最大输入电压为24V。 但是、建议的最大工作电压为22V。 我想使用该器件在两个24V 电源之间切换、该器件配置为在发生故障或移除输入1上的电源时自动切换至输入2上的电源。 从长远来看、这是安全的吗? 持续负载电流将约为3A、这可能会间歇性地达到4A、持续几百毫秒。
该器件预计能够为医疗设备供电、预计可连续运行数天。
谢谢。
乌特帕尔
您好、Utpal、
感谢您考虑使用 TPS2663。 是的、您的理解是正确的、OVP 用于将辅助电源路径保持在关闭模式。
Q3、Q5的 VGS 额定值应为20V。 请参阅数据表中的"10.2.2.6选择 Q1、Q2和 TVS 钳位以实现浪涌保护"部分。
原理图中的 Q1 FET 充当通道1 (U2)的 dVdT 电压的源跟随器。 Q1的 VDS 额定值应大于 VSYS24的最大工作电压。 我建议使用额定电压为50V 的 FET。 关于 R13:-较高的值将有助于降低 VSYS24的分流电流。 R13使用100k Ω。
此致、Rakesh