This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:使用它来选择2个不同的24V 电源电压

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896948/tps2121-using-this-for-selecting-2-different-24v-supply-voltages

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2663

TPS2121的绝对额定值表示最大输入电压为24V。 但是、建议的最大工作电压为22V。 我想使用该器件在两个24V 电源之间切换、该器件配置为在发生故障或移除输入1上的电源时自动切换至输入2上的电源。 从长远来看、这是安全的吗? 持续负载电流将约为3A、这可能会间歇性地达到4A、持续几百毫秒。

该器件预计能够为医疗设备供电、预计可连续运行数天。

谢谢。

乌特帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Utpal、

    由于24V 超出了器件的建议工作条件、我不建议在您的应用中使用它。 长时间在绝对最大额定值条件下运行器件可能会影响器件的可靠性。

    我相信我们可能有一个电子保险丝器件 TPS2663、比使用集成 MOSFET 处理此应用更有能力。

    我将重新分配该线程、有人将返回给您以了解 TPS2663在您的应用中的可能实现方式。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Utpal、

    根据数据表中的图53、TPS2663可用于两个电源轨的电源多路复用。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已经相应地设计了电路。 我的 VIN 和 VSYS24 都是24V。 您能告诉我、红色圆圈所示组件的设计要求是什么? 我假设主电源 VIN 可用时、您将辅助电源(VSYS24)的电子保险丝置于过压保护状态、通过从 VOUT 关闭电源。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Utpal、

    感谢您考虑使用 TPS2663。 是的、您的理解是正确的、OVP 用于将辅助电源路径保持在关闭模式。  

    Q3、Q5的 VGS 额定值应为20V。 请参阅数据表中的"10.2.2.6选择 Q1、Q2和 TVS 钳位以实现浪涌保护"部分。

    原理图中的 Q1 FET 充当通道1 (U2)的 dVdT 电压的源跟随器。 Q1的 VDS 额定值应大于 VSYS24的最大工作电压。 我建议使用额定电压为50V 的 FET。 关于 R13:-较高的值将有助于降低 VSYS24的分流电流。 R13使用100k Ω。

    此致、Rakesh