This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:支持或不支持 Autoclass 功能、12V 输出电压参考设计

Guru**** 2518400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758, TPS2373, PMP21103, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871228/tps2373-4evm-758-autoclass-function-supported-or-not-and-12vout-reference-design

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件: TPS2373PMP21103TPS2372

您好!  

我有几个问题、请提供建议。

我想知道 TPS2373-4是否能够支持802.3bt 标准的 Autoclass 功能、但我在 TPS2373-4数据表中没有看到任何 Autoclass 的说明。

模块 TPS2373-4EVM-758是符合802.3bt 标准且具有隔离式5V/12A 输出的评估套件、是否有适用于12V 输出的参考设计? 或者如何使该 EVM 板具有12V 输出电压?

3.如果模块 TPS2373-4EVM-758允许设置为1级/2级 PD? 因为 A 类特征的引脚接头只有两个选项

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我想知道 TPS2373-4是否能够支持802.3bt 标准的 Autoclass 功能、 但我在 TPS2373-4数据表中没有看到任何 Autoclass 的说明。

    - Autoclass 是 PSE 的一项功能,用于测量 PD 在上电期间的最大功率。 由于 TPS2373是一个 PD、因此它不支持此功能。 但是、它具有自动 MPS 功能。  

    模块 TPS2373-4EVM-758 是符合802.3bt 标准且具有隔离式5V/12A 输出的评估套件、是否有适用于12V 输出的参考设计? 或者如何使该 EVM 板具有12V 输出电压?

    这是一种12V 设计、您需要什么功率级别? 您始终可以浏览我们的参考设计库。  

    3.如果模块 TPS2373-4EVM-758 允许设置为1级/2级 PD? 因为 A 类特征的引脚接头只有两个选项

    EVM 不允许将 PD 设置为1/2/类。 但是、如果您希望将器件设置为该功率级别、则可以根据表设置分级电阻器:

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    我想知道 TPS2373-4是否能够支持802.3bt 标准的 Autoclass 功能、 但我在 TPS2373-4数据表中没有看到任何 Autoclass 的说明。

    - Autoclass 是 PSE 的一项功能,用于测量 PD 在上电期间的最大功率。  由于 TPS2373 是一个 PD、因此它不支持此功能。 但是、它具有自动 MPS 功能。  

    -[Steven ]

    这不是我对 Autoclass 的理解、但我不是专家、所以我不知道我是否有误解。

    我知道的是、正如您提到的、用于测量 PD 在上电期间的最大功率的 PSE。 但在此之前、PSE 必须支持 Autoclass 功能才能实现这一目的、PD 也需要支持该功能。 PD 将通过在分级期间消耗电流来请求 Autoclass、 分类时、第一个事件的电流时序小于第一个事件的电压时序、这与正常分类不同、以通知 PSE PD 请求 Autoclass 并需要在之后测量 PD 的最大功率。 此外、我曾使用第三方 PSE 测试此 EVM、而哪个 GUI 具有轮询状态的功能、可检查 Autoclass 信息并显示连接的 PD 是 Autoclass PD o 非 Autoclass PD、表示 EVM 是非 Autoclass PD。 这就是我向论坛提出这一问题的原因。

    模块 TPS2373-4EVM-758 是符合802.3bt 标准且具有隔离式5V/12A 输出的评估套件、是否有适用于12V 输出的参考设计? 或者如何使该 EVM 板具有12V 输出电压?

    -这是一种12V 设计、您需要什么功率级别? 您始终可以浏览我们的参考设计库。  

    -[Steven ] PMP21103的电压为12V、具有2.5A 解决方案、这对于我的应用来说已经足够了。如果 我想使用8类 PD 设计、我只需将 A 类和 B 类的电阻更改为8类、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    TPS2373不发送 Autoclass 信号。 TPS2372确实支持 PSE 的 Autoclass 特性。  

    2.我不知道你的意思是什么。 12V/2.5A 是30W 的5类 PD 设计。 更改分级电阻不会更改设计的功率级别。 这将导致 PSE 分配的功率发生变化、但我不确定为什么 PD 仅需要30W 功率时会请求8级功率?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    它可能有一种应用、将 PD 和 PSE 合并到一个系统中、PD 可以从 BT 4类 PSE 获取8类功率、为其自己的器件系统消耗12V/2.5A=30W 功率、其余的60W 可以旁路到 PSE、 可能是 AT 类型2 PSE。 因此、具有8类 PD 的器件不仅可以由另一个 PSE 供电、还可以由 PSE 为其他 PD 器件供电。 我不知道您是否能通过我可怜的英语获得我的想法、我希望您能做到、这实际上是 PoE 直通的概念。  

    我手头上有 TPS2373-4EVM-758、我想知道是否有机会对该 EVM 进行返工以获得 12V/2.5A 输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    是的、TPS2373可以处于直通系统中。  

    TPs2373确实支持12V 输出、但您需要重新设计功率级。 本质上、您需要更改变压器、输出滤波器、反馈网络和一些补偿组件。 如果您不熟悉有源钳位正向功率级的设计、我建议使用 PMP21103。 如果您不熟悉有源钳位正向设计、订购此电路板或构建此电路板可能会节省您的时间。  

     

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师