主题中讨论的其他器件: TPS2373、 PMP21103、 TPS2372
您好!
我有几个问题、请提供建议。
我想知道 TPS2373-4是否能够支持802.3bt 标准的 Autoclass 功能、但我在 TPS2373-4数据表中没有看到任何 Autoclass 的说明。
模块 TPS2373-4EVM-758是符合802.3bt 标准且具有隔离式5V/12A 输出的评估套件、是否有适用于12V 输出的参考设计? 或者如何使该 EVM 板具有12V 输出电压?
3.如果模块 TPS2373-4EVM-758允许设置为1级/2级 PD? 因为 A 类特征的引脚接头只有两个选项
谢谢你。