This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:PFC 输出电压未按照设计获得

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940694/ucc28070-q1-pfc-output-voltage-not-getting-as-per-design

器件型号:UCC28070-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27524UCC28070

大家好、团队、

我们将 UCC28070 PFC IC 和 UCC27524驱动器 IC 用于内部车载充电器开发项目。

 测试正在进行中。

 我们不会根据要求获得 PFC 输出电压。

在下方可找到相同的详细规格。
车载充电器额定值-3.3KW
输入电压-85-265V AC
IP 电流-16Arms
PFC 拓扑交错
PFC 扼流圈值- 500uH
CT 已使用-1:200
另外、请参见随附的原理图。 请进行回顾并提出您的建议。
感谢 you.e2e.ti.com/.../PFC-query.xlsx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将指派一名应用工程师来帮助您解决这一问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    UCC28070有一个 Excel 计算器工具 SLUC114、我随函附上一份您在 e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_CALC.xls 上输入的设计要求副本

    ANURADHA MOKASHI  我可以看到电流互感器输出上的负载电阻器过大。 它们应约为10欧姆值。
    同时检查 RSYN 和 IMO 电阻器值。 所有这些都需要进行调整。
    我不确定您为什么将 CT 放置在升压 FET 的源极上。 我们的所有应用手册都将 CT 放在漏极上。
    您这样做的原因是否具体?  
    您还没有说过您是否测试过此设计、但我建议您运行计算器、以满足您的所有设计要求。
    根据需要更改组件值。
    如果您附加了一个具有可见组件值的高分辨率原理图、它将有助于查看。
    此致
    John              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算器。

    e2e.ti.com/.../2402.UCC28070_5F00_CALC.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您使用计算器。

    我们正在测试电路板中的 PFC 部分。

    根据您的输入和计算器、我更改了漏极中的值和 CT 位置。

    以下是更改后的工作条件。

    交流输入=230V 交流

    直流输出= 332V 直流

    下面是在 UCC28070IC 中观察到的引脚电压。

     

    引脚编号1=0.083V

    2=5.35V

    3=5V

    4=2.54V

    5=1.79V

    6=0.7V

    7=0.9V

    8=0.126V

    9=0

    10=3.69V

    11=5.9V

    12=5.9V

    13=5.99V

    14=附加了 GDA 波形

    15=11.98V

    16=0

    17=附加了 GDB 波形

    18=5.99V

    19=2.97V

    20=2.97V

    此外、我将 GDA 和 GDB 波形附在原理图中。

    我没有得到390V 输出。

    亲切的导游。

    e2e.ti.com/.../OBC_5F00_POWER_5F00_BOARD.pdf

    此致、(&H)

    Anuradha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anuradha

    GDA、GDB 信号以几乎全占空比进行开关、因此您应该查看升压 FET 的漏极电压
    Q1和 Q3、以查看高压开关行为。
    对于示波器图中所示的栅极驱动信号、332V 直流输出不是我所期望的。

    在原理图中、您在 电流感应电路 CSA 和 CSB (D15和 D16)中使用标准恢复二极管 S1M
    此位置需要1N4148等小信号超快速恢复部件。

    请进行这些更改、并告诉我您如何继续

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的建议。

    我正在等待一些组件进行测试。

    您可以关闭此主题。

    如果将来我需要有关 PFC 测试的一些帮助,那么我将再次发布到新的。

    谢谢 、尊重  

    Anuradha