主题中讨论的其他器件:UCC27524、 UCC28070
大家好、团队、
我们将 UCC28070 PFC IC 和 UCC27524驱动器 IC 用于内部车载充电器开发项目。
测试正在进行中。
我们不会根据要求获得 PFC 输出电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我们将 UCC28070 PFC IC 和 UCC27524驱动器 IC 用于内部车载充电器开发项目。
测试正在进行中。
我们不会根据要求获得 PFC 输出电压。
你好, Anuradha ,
UCC28070有一个 Excel 计算器工具 SLUC114、我随函附上一份您在 e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_CALC.xls 上输入的设计要求副本
计算器。
您好、John、
感谢您使用计算器。
我们正在测试电路板中的 PFC 部分。
根据您的输入和计算器、我更改了漏极中的值和 CT 位置。
以下是更改后的工作条件。
交流输入=230V 交流
直流输出= 332V 直流
下面是在 UCC28070IC 中观察到的引脚电压。
引脚编号1=0.083V
2=5.35V
3=5V
4=2.54V
5=1.79V
6=0.7V
7=0.9V
8=0.126V
9=0
10=3.69V
11=5.9V
12=5.9V
13=5.99V
14=附加了 GDA 波形
15=11.98V
16=0
17=附加了 GDB 波形
18=5.99V
19=2.97V
20=2.97V
此外、我将 GDA 和 GDB 波形附在原理图中。
我没有得到390V 输出。
亲切的导游。
e2e.ti.com/.../OBC_5F00_POWER_5F00_BOARD.pdf

此致、(&H)
Anuradha