This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:输出电压过冲-紧急

Guru**** 2459010 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939245/lm5030-output-voltage-overshoot--urgent

器件型号:LM5030
Thread 中讨论的其他器件:TL431

我们将 LM5030 用于推挽式转换器 ,其规格如下:

输入= 24V,输出= 70,400W,隔离式,效率> 90%

无论是在空载还是在负载下、我们都能看到启动时的巨大输出电压过冲。 尝试增加 SS 电容器、 但没有帮助。 还在输入端添加了一些浪涌电流电阻器、但没有太大帮助。 您认为我们为什么会看到巨大的过冲?  是因为变压器问题? 还是输出 LC 滤波器? 或者什么? 感谢您的紧急响应:  

以下是一些波形:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Output-voltage.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gemini -您的波形图像未在帖子中显示。 您可以尝试将它们作为文件附件附加吗?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然! 请参见随附的!e2e.ti.com/.../0027.Output-voltage.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的波形。 该波形未显示软启动已激活的指示、因此更改软启动电容器不会产生任何影响、我并不感到惊讶。 该波形看起来没有闭环软启动、因此我们需要查看控制环路在软启动期间执行的操作。 在启动期间、误差放大器似乎已饱和、最终会赶上来将输出电压拉至稳压状态、但响应非常慢、最终会出现此严重过冲。 查看 COMP 和次级侧相对于输出电压上升的反馈。 查看您的光偏置(如果您将其用作电压补偿器、请查看 TL431)。 此外、您的输出上升沿的速度有多快?  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压在2ms 内达到120V、然后大约需要200ms 才能进入稳压(70V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gemini、

    这些信息应该能提供很多信息。 您期望的软启动时间是多少? 是2ms 吗? 转换器似乎会经历整个软启动周期、但控制环路尚未唤醒? 确保构成反馈的所有组件均处于活动状态并正确偏置、以便在软启动周期结束之前提供反馈(COMP)。 2ms 软启动与200ms 调节告诉您反馈中的某些内容不正确。 一种调试的好方法是使用一个或多个外部实验室电源对反馈组件进行预偏置。 如果未观察到任何改进、请考虑可能导致控制滞后的补偿元件、例如大电容器或反馈中的长时间常量?

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还附上了 COMP.e2e.ti.com/.../overshoot.docx 的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈元件被偏置、这是因为稳压  器在输入电压出现后被启用、然后转换器被启用来将电压设定为一个目标值。 还尝试了不同的补偿组件值,但没有帮助。 还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们还使用68nF 的 SS 电容;尝试了更高/更低的值、但没有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示 COMP、FB、SS 和 VOUT 的波形? 显示时间刻度上的波形、以便我们了解定序发生了什么情况?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Start-up-waveforms.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gemini、

    启动时的这种过冲可能与软启动、浪涌控制甚至功率级无关。 您可以从波形中看到、在软启动通过的整个时间内、COMP 为零、VOUT 具有过冲。 您需要查看反馈环路并确定为什么在 COMP 唤醒前~300ms 通过? 反馈中是否有时间未偏置的东西-光电、TL431、外部误差放大器?

    此致、  

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出电压 VOUT 因过压而升高时、−IN 引脚上的分压器电压会高于+IN 基准电压、从而导致 COMP 引脚输出信号变为低电平。 (因为它是反相误差放大器)使用 II 型补偿。 这可能是由补偿造成的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 在-in 处看到反馈之前、误差放大器是否完全偏置?
    2. 出现-in 之前是否存在误差放大器基准(+IN)?
    3. 您的反馈中是否有一个较大的电容器导致滞后?
    4. 您的光耦合器是否正确偏置? 检查光耦合器二极管电流、因为在启动时、似乎会饱和、从而将 COMP 拉至 GND

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,输出反馈环路看起来不错。 您是否认为在 CSS (软启动电容器)上使用非常大的电容器(如10uf)可以解决该问题? 如果这种方法起作用、有哪些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您发送的波形:

    黄色:PWM

    青色:补偿

    紫色:输出电压

    蓝色:SS

    当第一次突发 PWM 脉冲时、VOUT 似乎上升到过冲的点、SS 没有影响-这段时间内没有受控反馈-为什么? 一旦 VOUT 过冲、控制环路便会通过将 COMP 拉为低电平进行响应、但太晚了、因此控制器必须等待 VOUT 缓慢泄放并 COMP 返回。 这表示控制环路速度非常慢。 补偿器中的高 RC 时间常数、还是在时间上没有偏置的东西? 我不相信增加 SS 会有所帮助。

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此主题、但如果需要、可以随意打开一个新主题。

    此致、

    Steve M