Thread 中讨论的其他器件:TL431
我们将 LM5030 用于推挽式转换器 ,其规格如下:
输入= 24V,输出= 70,400W,隔离式,效率> 90%
无论是在空载还是在负载下、我们都能看到启动时的巨大输出电压过冲。 尝试增加 SS 电容器、 但没有帮助。 还在输入端添加了一些浪涌电流电阻器、但没有太大帮助。 您认为我们为什么会看到巨大的过冲? 是因为变压器问题? 还是输出 LC 滤波器? 或者什么? 感谢您的紧急响应:
以下是一些波形:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将 LM5030 用于推挽式转换器 ,其规格如下:
输入= 24V,输出= 70,400W,隔离式,效率> 90%
无论是在空载还是在负载下、我们都能看到启动时的巨大输出电压过冲。 尝试增加 SS 电容器、 但没有帮助。 还在输入端添加了一些浪涌电流电阻器、但没有太大帮助。 您认为我们为什么会看到巨大的过冲? 是因为变压器问题? 还是输出 LC 滤波器? 或者什么? 感谢您的紧急响应:
以下是一些波形:
当然! 请参见随附的!e2e.ti.com/.../0027.Output-voltage.docx
感谢您的波形。 该波形未显示软启动已激活的指示、因此更改软启动电容器不会产生任何影响、我并不感到惊讶。 该波形看起来没有闭环软启动、因此我们需要查看控制环路在软启动期间执行的操作。 在启动期间、误差放大器似乎已饱和、最终会赶上来将输出电压拉至稳压状态、但响应非常慢、最终会出现此严重过冲。 查看 COMP 和次级侧相对于输出电压上升的反馈。 查看您的光偏置(如果您将其用作电压补偿器、请查看 TL431)。 此外、您的输出上升沿的速度有多快?
此致、
Steve M
Gemini、
这些信息应该能提供很多信息。 您期望的软启动时间是多少? 是2ms 吗? 转换器似乎会经历整个软启动周期、但控制环路尚未唤醒? 确保构成反馈的所有组件均处于活动状态并正确偏置、以便在软启动周期结束之前提供反馈(COMP)。 2ms 软启动与200ms 调节告诉您反馈中的某些内容不正确。 一种调试的好方法是使用一个或多个外部实验室电源对反馈组件进行预偏置。 如果未观察到任何改进、请考虑可能导致控制滞后的补偿元件、例如大电容器或反馈中的长时间常量?
Steve M