This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:有源米勒钳位的规格

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941095/ucc5350-the-specs-of-active-miller-clamp

器件型号:UCC5350
主题中讨论的其他器件:TIDA-00446

大家好,我将在 HVAC 项目中使用 UCC5350M 来驱动 PIM,我有两个问题:

①I 不了解有源米勒钳位的规格,您能确认吗?

 

以下是我的理解:

VCLAMP:当20mA 米勒电流流入钳位引脚时,钳位引脚上的电压为7mV (典型值)

VCLAMP-TH:当 Vgs 降至2.1V (典型值)以下时、米勒钳位被激活。

ICLAMP:当钳位引脚上的电压为 VEE2+15V 时、流经内部 MOS 的电流为10A (典型值)

ICLAMP (L):当钳位引脚上的电压为 VEE2+2V 时、流经内部 MOS 的电流为10A (典型值)

但为什么在 VCLAMP 不同的情况下 ICLAMP 是相同的?

②How UCC5350M 的米勒钳位是否适合驱动施加的 IGBT? 或者如何计算米勒电流?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的理解是正确的。 当栅极上的电压低于2.3V 时、IC 内部的下拉 MOSFET 将启用、这将提供一个10A 下拉电阻、以防止米勒电容错误地将功率器件重新导通。

    您的 IGBT 数据表应指定米勒电容、您可以使用该电容来确定 UCC5350M 是否适合您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢你的答复。

    但我仍然不明白为什么当钳位引脚上的电压为 VEE2+15V 或 VEE2+2V 时、流经内部 MOS 的电流始终为10A (典型值)。

     

    此外、我从 TIDA-00446中了解到、Imiller = Cres*dV/dt、但 Cres 是非线性的、它不同于 VCE、我应该选择哪个 Cres?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gen、

    该器件可从钳位引脚下拉10A 电流。

    对于 CRES、该值随着 VCE 电压的变化而变化、因此当开关关闭时、CRES 会下降。