主题中讨论的其他器件:TIDA-00446
大家好,我将在 HVAC 项目中使用 UCC5350M 来驱动 PIM,我有两个问题:
①I 不了解有源米勒钳位的规格,您能确认吗?
以下是我的理解:
VCLAMP:当20mA 米勒电流流入钳位引脚时,钳位引脚上的电压为7mV (典型值)
VCLAMP-TH:当 Vgs 降至2.1V (典型值)以下时、米勒钳位被激活。
ICLAMP:当钳位引脚上的电压为 VEE2+15V 时、流经内部 MOS 的电流为10A (典型值)
ICLAMP (L):当钳位引脚上的电压为 VEE2+2V 时、流经内部 MOS 的电流为10A (典型值)
但为什么在 VCLAMP 不同的情况下 ICLAMP 是相同的?
②How UCC5350M 的米勒钳位是否适合驱动施加的 IGBT? 或者如何计算米勒电流?