PN: TPS25940A
在 自动重试和恢复操作期间、TPS25940A 故障信号(FLT#)脉冲。 数据表 SLVSCF3A–2014年6月–2015年3月修订版中的图63、66和68显示了这一点。 脉冲宽度和重复率对于图像中显示的不同类型的重试是不同的。
问题是: 在不同 的自动重试和恢复操作期间、故障信号脉冲的脉宽和重复速率规格是什么? 在软件中监控故障信号时需要考虑这一点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PN: TPS25940A
在 自动重试和恢复操作期间、TPS25940A 故障信号(FLT#)脉冲。 数据表 SLVSCF3A–2014年6月–2015年3月修订版中的图63、66和68显示了这一点。 脉冲宽度和重复率对于图像中显示的不同类型的重试是不同的。
问题是: 在不同 的自动重试和恢复操作期间、故障信号脉冲的脉宽和重复速率规格是什么? 在软件中监控故障信号时需要考虑这一点。
尊敬的 Thomas:
您提到的波形针对输出过流和短路。
在图63中、
存在过载情况。对于过载情况、内部限流放大器将输出电流调节至 I (LIM)。 电流调节期间的输出电压下降、导致器件中的功率耗散增加。 如果器件结温达到热关断阈值(T (TSD))、则内部 FET 关闭。 一旦处于热关断状态、TPS25940A 会在 TJ <[T (TSD)- 12°C]后128ms 开始自动重试周期。 在热关断期间、FAULT 引脚 FLT 拉至低电平以发出故障状态信号。
因此、过载故障引脚在器 件达到热关断之前一直处于导通状态、并在 TJ <[T (TSD)- 12°C]后持续128ms 处于关断状态。过载消失后、FAULT 引脚再次变为高电平。有关更多详细信息、请参阅第9.3.4.1节。
如图66、68所示
输出短路。 在短路期间、流经器件的电流会快速增加、因此内部电路会在1us 内快速关闭器件、然后缓慢开始将其限制为 ILIM 值。
因此、在这种情况下、短路故障引脚在大约1us 的持续时间内处于开启状态、即 在 TJ <[T (TSD)- 12°C]后关闭器件和故障引脚的持续时间为128ms。移除短路后、故障引脚 再次变为高电平。请参阅第9.3.4.2节了解 更多详细信息。
此致
Kunal Goel
尊敬的 Thomas:
是否可以再次附加图像,它未正确连接。
在图63中、过载、
FAULT 引脚脉冲导通时间是热关断所需的时间 、而关断时间是 128ms + TJ <[T (TSD)- 12°C]时的时间。
您可以通过计算 IC 上的功率耗散来获得热关断时间值。
PD =(Vin-Vout)* ILIM
现在、从该图中获取热关断所需的时间值:
在图66、68中、输出短路
当 TJ <[T (TSD)- 12°C]时、FAULT 引脚脉冲打开约1us、关闭约128ms +时间。
此致
Kunal Goel