This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:故障脉冲、具有自动重试和恢复期间的重复持续时间

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959362/tps25940-fault-pulse-with-and-repeat-duration-during-auto-retry-and-recovery

器件型号:TPS25940

PN: TPS25940A

 在  自动重试和恢复操作期间、TPS25940A 故障信号(FLT#)脉冲。 数据表  SLVSCF3A–2014年6月–2015年3月修订版中的图63、66和68显示了这一点。 脉冲宽度和重复率对于图像中显示的不同类型的重试是不同的。  

问题是: 在不同 的自动重试和恢复操作期间、故障信号脉冲的脉宽和重复速率规格是什么? 在软件中监控故障信号时需要考虑这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您提到的波形针对输出过流和短路。

    在图63中、

    存在过载情况。对于过载情况、内部限流放大器将输出电流调节至 I (LIM)。 电流调节期间的输出电压下降、导致器件中的功率耗散增加。 如果器件结温达到热关断阈值(T (TSD))、则内部 FET 关闭。 一旦处于热关断状态、TPS25940A 会在 TJ <[T (TSD)- 12°C]后128ms 开始自动重试周期。 在热关断期间、FAULT 引脚 FLT 拉至低电平以发出故障状态信号。

    因此、过载故障引脚在器 件达到热关断之前一直处于导通状态、并在 TJ <[T (TSD)- 12°C]后持续128ms 处于关断状态。过载消失后、FAULT 引脚再次变为高电平。有关更多详细信息、请参阅第9.3.4.1节。

    如图66、68所示

    输出短路。 在短路期间、流经器件的电流会快速增加、因此内部电路会在1us 内快速关闭器件、然后缓慢开始将其限制为 ILIM 值。

    因此、在这种情况下、短路故障引脚在大约1us 的持续时间内处于开启状态、即 在 TJ <[T (TSD)- 12°C]后关闭器件和故障引脚的持续时间为128ms。移除短路后、故障引脚 再次变为高电平。请参阅第9.3.4.2节了解 更多详细信息。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kunal Goel、

    感谢详细的解释。

    我当时特别在寻找脉宽信息、在图像中标记为 T1和 T2。 数据表中未明确这些时序规格。 这些时序对于数据表图中所示的不同故障条件是不同的。 是否有计算这些时序的方法? 通过查看捕获中的时间/除法设置、我无法将这些与数据表中给出的128 ms 重复率相关联。 感谢您的宝贵时间和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是否可以再次附加图像,它未正确连接。

    在图63中、过载、

    FAULT 引脚脉冲导通时间是热关断所需的时间 、而关断时间是 128ms + TJ <[T (TSD)- 12°C]时的时间。

    您可以通过计算 IC 上的功率耗散来获得热关断时间值。

    PD =(Vin-Vout)* ILIM

    现在、从该图中获取热关断所需的时间值:

    在图66、68中、输出短路

    当  TJ <[T (TSD)- 12°C]时、FAULT 引脚脉冲打开约1us、关闭约128ms +时间。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel、

    感谢上述解释。 这澄清了我的问题。

    感谢您的参与和支持

    此致、

    Thomas CN