您好、先生、
我们是否可以知道 TPS564208的工作环境温度范围? 客户遇到了以下困惑。
是否可以再次确认 MAX TA (=保证工作温度)值为125°C?
由于数据表规格显示为 Tj MAX (150°C)和 Tj (仅推荐125°C),客户无法相信125°C 时的值。
我们看到、大多数其他供应商的工作温度规格仅写入0~85°C。
我在下面重点介绍了该 TI Tj 规格、
我在下面重点介绍了 Ta 和 Tj 的其他供应商规格、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们是否可以知道 TPS564208的工作环境温度范围? 客户遇到了以下困惑。
是否可以再次确认 MAX TA (=保证工作温度)值为125°C?
由于数据表规格显示为 Tj MAX (150°C)和 Tj (仅推荐125°C),客户无法相信125°C 时的值。
我们看到、大多数其他供应商的工作温度规格仅写入0~85°C。
我在下面重点介绍了该 TI Tj 规格、
我在下面重点介绍了 Ta 和 Tj 的其他供应商规格、
您好、Raymond、
对于 RT6278、它 可以支持更高的温度、因为它的 RDSON 较低、所以在4A 条件下效率更高/耗电更低。
对于 SY8104I、根据我的理解、我认为它在4A 条件下不能支持 Ta=85C。
根据数据表、在12V->5V/4A 条件下的效率为92%。 损耗约为 Plos=5*4/0.92*0.08=1.74W。 假设电感器损耗为0.3W、IC 损耗约为1.44W。
从 EC 表中可以知、Theta-JA 为56C/W 因此、温升为1.64w x 56C/W=80.64C。 允许的最大 Ta 为125C-80.64C = 44.36C。
我们描述的一些器件 Ta =-40C~85C、但实际上无法在85C 时支持满负载、因此可以通过效率/输出电容/ Theta-JA 轻松计算
要比较两个器件的实际最高环境温度、
您可以比较封装/效率/最大 Tj。 如果封装相同、Tj_max 相同、则允许的最大 Ta 应相似。
如果 您对此主题有进一步的疑问、请发送电子邮件至:wuyang-zhang@ti.com。