Other Parts Discussed in Thread: TPS564208
您好、先生、
我们是否可以知道 TPS564208的工作环境温度范围? 客户遇到了以下困惑。
是否可以再次确认 MAX TA (=保证工作温度)值为125°C?
由于数据表规格显示为 Tj MAX (150°C)和 Tj (仅推荐125°C),客户无法相信125°C 时的值。
我们看到、大多数其他供应商的工作温度规格仅写入0~85°C。
我在下面重点介绍了该 TI Tj 规格、
我在下面重点介绍了 Ta 和 Tj 的其他供应商规格、