This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564208:环境温度

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS564208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961152/tps564208-ambient-temp

器件型号:TPS564208

您好、先生、

我们是否可以知道 TPS564208的工作环境温度范围? 客户遇到了以下困惑。

是否可以再次确认 MAX TA (=保证工作温度)值为125°C?

由于数据表规格显示为 Tj MAX (150°C)和 Tj (仅推荐125°C),客户无法相信125°C 时的值。

我们看到、大多数其他供应商的工作温度规格仅写入0~85°C。

我在下面重点介绍了该 TI Tj 规格、

我在下面重点介绍了 Ta 和 Tj 的其他供应商规格、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    Tj 为何如此重要、对于 IC Ta 而言并不重要。 支持 Ta 取决于 IC 上添加的电流负载。

    例如、如果客户始终以0A 运行 TPS564208、则可以在125C Ta 条件下使用。

    如果客户始终以4A 运行 TPS564208、则可能只能在85C Ta 条件下使用。

    密钥不超过125C Tj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们想了解满负载模式下4A 条件下的实际 Ta 参数值、请再次确认。

    如果 Ta 与其他供应商相同、具有合适的值、请帮助确保值正确。

    因为我们需要向客户提供具有主要来源和第二来源的比较表。  

    BTW、Ta 也需要提供最低工作温度。

    太棒了!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    根据1oz/1oz 厚度的双层板、在4A 条件下、最大 Ta 为45C。

    12V->3.3V/4A 条件、最大 Ta 为45C、Tj 为122C;

    12V->3.3V/3A 条件、最大 Ta 为70C、Tj 为125C。

    如果您选择2oz/2oz 层电路板、则最大 Ta 可能更高、因为电路板散热能力更好。

    最小 Ta 为-40C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    在 4A 条件下、请帮助根据厚度为1oz/1oz 的四层电路板提供此结果。

    我希望与竞争对手取得相同的结果。

    我已将以下竞争对手的结果提供给您参考、

    TA=-40~85C

    太棒了!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    什么是竞争对手器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    该竞争对手器件为 RT6278 (@8A)、我已经与大家分享了如下规范、

    另一个竞争对手器件是 SY8104 (@4A)、我已经与大家分享了如下规范、

    太棒了!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    对于 RT6278、它 可以支持更高的温度、因为它的 RDSON 较低、所以在4A 条件下效率更高/耗电更低。

    对于 SY8104I、根据我的理解、我认为它在4A 条件下不能支持 Ta=85C。

    根据数据表、在12V->5V/4A 条件下的效率为92%。 损耗约为 Plos=5*4/0.92*0.08=1.74W。 假设电感器损耗为0.3W、IC 损耗约为1.44W。

    从 EC 表中可以知、Theta-JA 为56C/W 因此、温升为1.64w x 56C/W=80.64C。 允许的最大 Ta 为125C-80.64C = 44.36C。

    我们描述的一些器件 Ta =-40C~85C、但实际上无法在85C 时支持满负载、因此可以通过效率/输出电容/ Theta-JA 轻松计算

    要比较两个器件的实际最高环境温度、

    您可以比较封装/效率/最大 Tj。 如果封装相同、Tj_max 相同、则允许的最大 Ta 应相似。

    如果 您对此主题有进一步的疑问、请发送电子邮件至:wuyang-zhang@ti.com。