This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:当充电器器件处于输入电流、电压或热调节状态时、终端暂时禁用。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909676/bq25883-termination-is-temporarily-disabled-when-the-charger-device-is-in-input-current-voltage-or-thermal-regulation

器件型号:BQ25883

尊敬的 TI 团队

它的含义是什么?

'当充电器器件处于输入电流、电压或热调节状态时、终端被暂时禁用。'


我在 BQ25883上的充电终止出现问题。

即使 Vbatt 高于再充电阈值、且电流低于终止电流、它也无法进入充电终止。
我一直等到 ICHG 低于0mA、但它从未改变。 -静止恒压充电模式(CV)。

它用于终端的充电器、而终端电源是 BQ25883上的 VSYS。

这是我的设置参数。

适配器- 5V/2A

ICHG - 1A、

ITerm - 100mA

充电电压- 8.6V。  

再充电阈值- 200mV

EN_TERM - 1.

VSYS 输出电流-充电期间、端子的输出电流大约为120mA 至560mA。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着、如果充电器处于其中一个调节环路中、则在所有这些调节环路退出之前不会发生终止。 如果您在其中一个调节环路中、您能否验证您何时未实现端接?

    谢谢、

    Mike Emanuel  

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我是 Arrow 的 Dexter。 此帖子针对我的客户。

    什么是稳压环路?

    他们一直在测试以下设置的正常充电和放电条件。

    此问题在 EVM 上也会发生。

    适配器- 5V/2A

    ICHG - 1A、

    ITerm - 100mA

    充电电压- 8.6V。  

    再充电阈值- 200mV

    EN_TERM - 1.

    请检查并告知我任何意见?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    当器件应该处于终止状态但不应该处于终止状态时、您可以捕获所有寄存器吗? 我需要知道 IINDPM 值是多少以及调节环路是否处于活动状态。

    可以禁用终端的调节环路包括输入电流、输入电压和热调节。 如果输入电流高于输入电流设置(即 IINPDM 寄存器或 ILIM 引脚的较低值)、则会发生输入电流调节(如果启用了 ILIM 引脚)。 如果输入电压降至 VINDPM 设置以下、则会进行输入电压调节、这表明充电器正在拉足够的电流以使适配器崩溃。 当 IC 的结温达到120C 时、会进行热调节。 任何一个处于激活状态的循环都将禁用终止。

    谢谢、

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    下面是一些问题。

    INMAX 和 ILIM 之间的区别是什么。

    2.输入电流限制计算的 Vilim 值是多少?

    请参阅随附的寄存器。

    e2e.ti.com/.../bq25883_5F00_Charging-Mode-Setting_5F00_2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    您能否提供充电器的原理图?

    此外、当器件处于锥形电荷(CV)状态时、您能否发送一份寄存器副本? 这里的寄存器提供了一个不充电的示例、就像充电停止或终止发生一样。 当器件应该被终止时、我需要一个寄存器读取、但不需要。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请回答我的问题。

    INMAX 和 ILIM 之间的区别是什么。

    2.输入电流限制计算的 Vilim 值是多少?

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../BQ25883_5F00_Schematic.pdf

    请检查以下 EV-KIT 的测试寄存器条件。

    1. RLIM:383R
    2. 终止电流:100mA
    3. 负载

                          I.        电池

                         二         SYS 负载设置:1000mA 至250mA

     e2e.ti.com/.../DYN_5F00_3_5F00_1000MA_2D00_250MA.LOG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    IINMAX 是通过在 ILIM 引脚上连接一个电阻器来设定的输入电流限值。 IINMAX 的计算方法为 Kilim/RILIM。 请注意、实际输入电流限制是此设置和 IINDPM 寄存器设置中的较低者。

    2.在数据表的第30页上,显示 ILIM 引脚稳压为0.8V,如果该引脚超过该电压,则输入输入电流调节。

    根据您提供的寄存器日志、您的充电器始终处于 IINDPM 状态。 查看您的 ADC 寄存器设置、我认为您的 SYS 负载对于 IINDPM 和 ILIM 引脚设置的输入电流限制过高。 假设您的系统负载为0.75A。在系统电压为8.45V 的情况下、这会将您的系统功率设置为6.3375W。您的输入功率为0.899A * 4.806V = 4.32W。根据定义、 您尝试从输入源获取比充电器更大的功率。 实际上、消耗的电流非常大、以至于几乎没有电流流入电池。 这就是部件处于 IINPDM 中的原因。

    请移除系统负载、或增加 ILIM 引脚设置和 IINPDM 设置、以应对更高的输入电流。 如果充电器尝试消耗的电流超过限制、它将进入 IINPDM。

    作为警告、如果您能够消耗足够的电流、但您将输入电压降至 VINDPM 设置以下(使适配器崩溃)、则您将进入 VINDPM、并且终止也将被禁用。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。

    请告诉我以下问题的答案。

    1、实际输入电流限制的数量是此设置中的较低者 、我需要知道实际输入电流限制值。

    我们测试了实际输入电流限制。 实际输入电流限制取决于 IIN。

    3、VLIM 值是否低于计算值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    输入电流限值是以下两种设置中的较低者:由 RILIM 设置的电流限值和 IINPDM 寄存器设置。 它不是一个较低的特定数量。 这是这两种设置中的较低者。

    2.正确。 如果 IIN 设置低于 IINPDM、则 IIN 设置将占主导地位。

    如数据表第8页所示、IINMAX 为 Kilim/RILIM。 如数据表第30页所述、ILIM 引脚稳压为0.8V

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。