This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:无负载条件下 TPS55340的输出电压过冲。

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS61175, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907615/tps55340-an-output-voltage-overshoot-with-tps55340-at-no-load-condition

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: TPS61175、LM5121

1. 当我使用 TPS55340或 TPS61175 (12V->19V)  时、在空载条件下输出电压过冲。

将电感器更改为更小的电感器(22uH -> 6.8uH)。 这样可以消除过冲。

3. 更改 CSS 无法消除过冲,我觉得软启动没有效果

如何消除过冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您使用我们的产品。   软启动电容器应有助于减少过冲。 过冲也是环路响应缓慢的结果。   您可以分享您的原理图吗?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi

    原理图

    软启动电容 CSS=2.2uF、 COMP 电容 C46=10nF、R29=2K、 空载

    软启动电容 CSS=2.2uF、 COMP 电容 C46=10nF、R29=2K、 负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您提供原理图。  软启动似乎被输出的过冲所掩盖。  当您施加输入电压时、过冲似乎是由 LC 谐振引起的。   在第二个示波器图中、过冲后 VOUT 相对缓慢的上升(大约100ms)表明了软启动行为。  

    升压电路具有从输入到输出的自然、不间断的电流路径: VIN->感 应器-->二极管--VOUT,并且没有机制停止该路径。  电感器和输出电容器构成 LC 振荡电路。 在上电期间、您基本上会在 LC 电路中产生瞬态、输出电压可能会过冲。   

    三个可减少输入电压应用中的过冲的选项:

    • 降低输入电压应用的压摆率、
    • 在输入端添加浪涌电流限制器、您可以考虑使用 LM5121等器件来限制浪涌电流。
    • 在输出电容负极引线和接地端之间插入一个 NFET、并使用 RC 延迟缓慢导通 NFET 或 BJT 以限制浪涌电流、从而限制过冲。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、移除连接 EN 和 VIN 的电阻、仍然存在应由 LC 引起的过冲。
    如果将22uF 陶瓷电容器替换为10uF 或100uF 钽电容器、则不会出现过冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的: 由于 ESR 提供的阻尼因子、钽电容器的 Q 因子将低得多、但这可能会导致工作期间的纹波电压升高。  您可以考虑将陶瓷与钽并联、以实现低纹波并防止 LC 谐振。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设此问题已解决、以便我可以关闭此处的主题?  欢迎 您通过添加新帖子重新打开该主题。  

    谢谢、

    Youhao