Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS61175, LM5121
主题中讨论的其他器件: TPS61175、LM5121
1. 当我使用 TPS55340或 TPS61175 (12V->19V) 时、在空载条件下输出电压过冲。
将电感器更改为更小的电感器(22uH -> 6.8uH)。 这样可以消除过冲。
3. 更改 CSS 无法消除过冲,我觉得软启动没有效果
如何消除过冲?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、用户:
感谢您提供原理图。 软启动似乎被输出的过冲所掩盖。 当您施加输入电压时、过冲似乎是由 LC 谐振引起的。 在第二个示波器图中、过冲后 VOUT 相对缓慢的上升(大约100ms)表明了软启动行为。
升压电路具有从输入到输出的自然、不间断的电流路径: VIN->感 应器-->二极管--VOUT,并且没有机制停止该路径。 电感器和输出电容器构成 LC 振荡电路。 在上电期间、您基本上会在 LC 电路中产生瞬态、输出电压可能会过冲。
三个可减少输入电压应用中的过冲的选项:
此致、
应用工程学 Yohao Xi