This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:Tps65150没有正常的 VGH 输出

Guru**** 2583905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908525/tps65150-q1-tps65150-does-not-have-normal-vgh-output

器件型号:TPS65150-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65150

你(们)好  

现在、tps65150被用作 LCD 驱动器的高电压和低电压。 它需要+18V 和-9.6V 的高电压和低电压。 在以下两个问题中(请参阅下面的设计)、请提供技术支持。 谢谢!

1.在上电时(约40ms)、有一个正常的开关频率、然后没有开关频率、Vs = VIN;

2.在将串的100nF 从零欧姆电阻更改为0欧姆电阻后,1.2M 开关频率正常,VGL 的输出正常,DRVN 的1.2MHz 叠加电平正常,但 VGL 的叠加电平仅为9.6V, DRVP 上没有输出、DRVP 上没有动作、为什么 DRVP 上没有正常的1.2MHz 堆栈电平、

3.我更改了另一个应用程序。 我将 SW 直接连接到 D20的第三个引脚、而不会使 drvp 电压加倍。 此时、CPI 上可能存在23V 电压、但 VGH 仍然没有输出。 我检查了 IC 中其他引脚的电平是否为 vdly2 = 0V、vadj = 0V。 具体原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于5月28日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    今天、我进行了另一次验证、将双引脚直接置于5V (VIN)高电平、此时、drvp 具有相应的波形输出(如下图所示)、VGH 具有18V 输出、但这一前提是关闭轻度错误检测、 并直接连接0欧姆电阻(如图所示)。

    1.当我的样本将 dly2连接到5V (VIN)高功率时、drvp 为什么输出该波形?

    2.直接设置 dly2的外部高度是非法的。 为什么这种非法操作会在我的演示中输出 drvp?

    谢谢、

    城堡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您 看到问题的原因是、当 AVDD=9.6V 时、您将无法生成18V 的 VGH、因为二极管和其他 IR 压降上存在正向压降、因此无法实现 VGH =18V。 同样、由于二极管压降和其他 IR 压降、当 AVDD 为9.6V 时、您将无法实现 VGL=-10V。 有两种方法可以解决此问题:

    1.向正负电荷泵添加更多级。 有关示例、请参阅数据表中的图34。

    2.略微增加 AVDD 电压,即11V。 这应该提供足够的余量来应对充电组件压降、并且您应该能够生成原理图中所示的所需电压。

    3、与此相反、您可以保持相同的 AVDD=9.6V、但将 VGH 和 VGL 的设置电平更改为稍低的值、例如分别为16V 和-8V。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复。 一开始我分析的问题方向错误。 在40ms 错误检测期间、DRVN 可输出1.2MHz 的方波、而 drvp 则不输出。 我一直认为这个问题是由高压部件引起的、忽略了负电压部件引起的问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能够帮助解决您的电路问题。

    此致、

    辽卡特