主题中讨论的其他器件:TPS65150
你(们)好
现在、tps65150被用作 LCD 驱动器的高电压和低电压。 它需要+18V 和-9.6V 的高电压和低电压。 在以下两个问题中(请参阅下面的设计)、请提供技术支持。 谢谢!
1.在上电时(约40ms)、有一个正常的开关频率、然后没有开关频率、Vs = VIN;
2.在将串的100nF 从零欧姆电阻更改为0欧姆电阻后,1.2M 开关频率正常,VGL 的输出正常,DRVN 的1.2MHz 叠加电平正常,但 VGL 的叠加电平仅为9.6V, DRVP 上没有输出、DRVP 上没有动作、为什么 DRVP 上没有正常的1.2MHz 堆栈电平、
3.我更改了另一个应用程序。 我将 SW 直接连接到 D20的第三个引脚、而不会使 drvp 电压加倍。 此时、CPI 上可能存在23V 电压、但 VGH 仍然没有输出。 我检查了 IC 中其他引脚的电平是否为 vdly2 = 0V、vadj = 0V。 具体原因是什么?