This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:0x58寄存器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954116/tps53647-0x58-register

器件型号:TPS53647

您好、专家、

客户遵循 SMBus 规范、希望在 TPS53647中读取/写入0x58h Vin_UV_WARN_LIMIT、尽管该寄存器未显示在 DS 中。 当它们执行读取/写入0x58h 时、它们会看到 i2c 挂起、但仅在一个电路板上。 TPS53647是否支持0x58h 命令? 如果是、是否有其他建议可用于检查 i2c 误差?

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    TPS53647不支持0x58。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、专家、

    由于我们的客户遵循 PMBus 规范使用 TPS53647、因此我们的客户使用寄存器0x58、

    因为 TPS53647的规格没有描述寄存器0x58、所以它不支持、对吧?

    如果 TPS53647不支持寄存器(0x58)、但我们仍然使用寄存器0x58、如果我们看到错误、

    我们是否可以说 TPS53647存在问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming-Tung、

    如果您的客户仍想读回 VIN_UVF 阈值、请使用 E0h.thanks