请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53647 您好、专家、
客户遵循 SMBus 规范、希望在 TPS53647中读取/写入0x58h Vin_UV_WARN_LIMIT、尽管该寄存器未显示在 DS 中。 当它们执行读取/写入0x58h 时、它们会看到 i2c 挂起、但仅在一个电路板上。 TPS53647是否支持0x58h 命令? 如果是、是否有其他建议可用于检查 i2c 误差?
此致、
Allan